This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS7142-Q1:PAMB基板

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088827/boostxl-ads7142-q1-pamb-baseboard

部件号:BOOSTXL-ADS7142-Q1

您好,我注意到E2E上的一个问题,即BOOSTXL-ADS7142-Q1不随PAMB基板提供。 这是否是货件中的一次性错误? 我看到Mouser上提供BOOSTXL-ADS7142-Q1,我想知道它是否确实会随附USB到PC访问所需的PAMB基板。 谢谢!

此致,
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个一次性错误,应已解决此问题,应将PAMB板包装并随EVM板一起提供。

    如果您收到没有通信卡的BOOSTXL-ADS7142,请联系我们,我们将纠正此问题。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清,Cynthia。