This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS114S06, ADS114S08, ADS124S08, ADS124S06, ADS1261, ADS1260, ADS122U04, ADS1120, ADS1220, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089615/ads1248-ads1248

部件号:ADS1248
线程中讨论的其他部件: ADS114S06ADS114S08ADS124S08ADS124S06ADS1261ADS1260ADS122U04ADS1120ADS1220ADS122C04

您好,

我正在寻找类似于ADS1248的用于温度传感器的24位模数转换器。 您能否推荐备用零件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roman:

    ADS1248的一些好的替代方案是:

    • ADS124S08 -具有PGA,VREF和IDAC的24位,4kSPS,12通道 Δ-Σ ADC。 这实际上是ADS1248的下一代版本,提供更低的功耗,更多的功能,更小的尺寸,更好的直流性能, 噪音更低,速度更快。 我们还提供了6通道(ADS124S06)和16位选项(ADS114S06和ADS114S08)
    • ADS1261 -具有PGA,VREF和IDAC的24位40 kSPS 10通道 Δ-Σ ADC。 与ADS124S08相比,此器件的噪声更低,但功耗稍高。 还有一个5通道版本(ADS1260)
    • ADS1220 -具有PGA,VREF和IDAC的24位,2kSPS,4通道 Δ-Σ ADC。 此器件是此处介绍的三种选项中成本最低,尺寸最小的,但直流性能不如ADS124S08或ADS1261。 有16位(ADS1120)和不同的接口(ADS122C04= I2C和ADS122U04= UART)选项可用

    如果您需要有关这些选项的更多信息,请告诉我

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,所有这些设备的产品文件夹的链接都可以在线程顶部您的姓名下方找到,如图所示。 我指出这一点,因为有时这并不是显而易见的

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roman:

    我收到了一封关于您回复的电子邮件通知,但由于某种原因,我在该主题中看不到它。 我将在此处重新发布:

    谢谢你,Bryan。

    它们是否与ADS1248类似,因为它们还具有可编程 的IEX?

    我在前面的回答中提到的所有设备都包括双匹配IDAC。 例如,在匹配和漂移方面,ADS124S08上的IDAC性能优于ADS1248。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Bryan。