This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M25:诊断针脚触发

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088787/amc3306m25-diag-pin-triggering

部件号:AMC3306M25

您好,

根据您的数据表,我有三个此类设备,Clk输入为5至5.6MHz,VDD为3.4V。 (我尝试将时钟频率从5 MHz提高到5.6 MHz,以确保 处于数据表值的低端 不会导致此问题)

我的电路是:  

它是从数据表中复制的,位于与数据表中所示电路类似的电路中,但当前在无高压电路运行的情况下工作。

由于某种原因,这三个插 针中的一个工作正常,发送稳定的脉冲流(微处理器可以读取),另外两个插针定期触发诊断针,并每隔一段时间发送一串零。 这似乎每隔几秒钟就会出现, 如下所示 :

顶部轨迹是诊断引脚,中间是clk信号 ,底部是数据。

因此,根据数据表,这表明这两个器件上的高侧直流/直流电路存在一些问题。  

假设我的电路部件如上图所示,这似乎表明三个设备中有两个可能出现故障?  是否存在任何其他情况,或者您是否有任何建议,说明是什么可能导致此诊断针脚 偶尔触发?  还是换掉设备?

此致

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    是否可以共享布局? 如果有细菌就好了。 如果您不愿意公开发送,您可以随时发送朋友请求,也可以私下分享。 这两种设备似乎都不可能出现故障,我首先想确定是否存在任何潜在原因。 但是,就像健全性检查一样,您可以用已知良好的设备替换'坏'设备,以查看行为是否仍然存在。  

    此外,您是否探测了DCDC输出引脚? 如果您可以添加一个探头,以便我们在DIAG引脚变低时监控DCDC输出的状态,这将很有帮助。  

    此致,
    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    好的。所以按照要求进行测量。 注意,我的示波器和差分探头不是那么准确,因此我们应该比较迹线中的相对差异:

    故障车道1 - DCDC输出为绿色

    故障车道 2 - DCDC输出为绿色

    健康 车道 3 - DCDC输出为绿色

    使用DVM获取以下读数:

    车道1 HLDOout - 3.2009 DCDCout - 3.49

    车道 2 HLDOout - 3.2129 DCDCout - 3.49

    车道3 HLDOout - 3.2054 DCDCout - 3.527

    因此,健康车道和故障车道之间存在差异。

    PCB布局:

    每个芯片的本地布局几乎相同。 工作的一个是离带状连接器最远的一个。

    此电源接口PCB与控制PCB端的控制PCB之间有一根带状电缆(10 cm 长)以下电路驱动接口:

    注SDFM接口外部的本地电源来自Recom 15V/3V3 DC/DC转换器。

    我注意到,在您的评估板上 ,3V3电源上还有一个10uF电容器,我们的电容器是15V/3V3 DC/DC转换器的本地电容器。 我们是否应该考虑 在远程端增加电容?

    还有其他想法吗?

    我注意到这些芯片 目前已经缺货,所以如果我们的结论是 我们有两个 错误的芯片,我们将会有点卡滞。

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦,

    好的,我刚刚将控制板上的示波器接地从TP23移至电源接口上的本地接地,因为我要查看设备的远程3V3。 三个传感器现在似乎都开始工作了。  一个相当意外的发现,但值得报告,因为它可能会让人对这个问题有一些了解...

    但是,如果我完全删除了该范围,微处理器上的指示表明这三个功能都正常。

    现在,我刚刚将范围重新放到TP23上,它继续在所有三个渠道上工作。  所以这可能是一种红鲱鱼,或者 可能是温度敏感的东西,或者...  

    我的时钟频率降低到5MHz,但在所有三个上仍然稳定....

    有什么想法吗?

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    这是非常有趣的。 那么,您是否已按预期正常工作? 关于3.3V电源上的旁通盖,我想确认您是否在AMC的VDD引脚附近有电容器。 如果它们仅在源端,那么这可能有点让人担忧。 我们建议将旁路电容器放置在尽可能靠近设备引脚的位置。  

    我将更详细地查看您提供的信息,并很快回复给您。  

    此致,

    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    根据数据表中的建议,所有去耦帽都靠近器件。 是的,它在一个小时左右后开始正常运行,并持续运行了几个小时。

    我想如果我明天再启动它,但它最初失败了,我们可能会怀疑温度或某些温度。

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,  

    真有意思。 也许存在接地问题,当您最初添加探头时,它以某种方式改变了某种方式并解决了问题。 深入了解一下,我还想知道您从哪里获得零件。 您是否有制造商的名称? 如果您可以将IC顶部的标记全部发送到所有3个部件,那将是非常好的。 我们还可以查看有关设备的一些信息。  

    此外,我正在尝试了解您发送的照片在PCB上的路由方式。 您是否有完整的电路板示意图,上面有AMC? 我想看看这些二极管和大号电瓶盖的用途。  

    此致,

    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦,

    整个电路只是一个三相桥接器,上面提供了三个器件。 它们通过所示的接头连接到主控制板:

    我们建造了其中两块板,昨天我两块板都跑了几 分钟,两块板看起来都正常工作。 (微处理器中的数据对于两块板上的所有三个通道都是稳定的)。  我可能需要做一个更长的测试,以使自己确信他们都在运行,没有任何故障。

    我很难想象为什么把示波器接地连接到电源接地会对其中两个设备产生影响,而不是第三个设备产生影响,这很奇怪

    我相信这些设备都是从Mouser购买的,大概是一年前,当时它们还在世界上被发现了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    感谢您的详细信息,我同意。 我很不明白为什么探头接地会改变这种情况。 我想这是一个红色的错误案例,因为现在所有设备都正常工作。 在未来,我只需仔细检查您的所有接地连接以确保它们牢固,并再次检查是否未违反共模电压规格。  

    您还注意到上面构建了两块板。 如果您看到问题再次出现,并且它仅存在于一个主板上,则我会尝试将可疑部件与正常工作的主板上的正常部件交换,以查看是否仍然存在问题。 然后,您可以将 可疑部件放在良好的板上,并检查其是否正常工作。 这是我们称之为ABA交换的内容,它为我们提供了有关行为是随部件还是主板而发生的信息。 不幸的是,这似乎是我现在唯一能够提出的建议。 除非您有任何其他问题,否则我将关闭此主题。 如果您看到问题再次出现,只需回复此帖子,它将重新打开它。  

    此致,
    亚伦·埃斯特拉达