This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:电极连接有问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084669/ads1293evm-doubt-in-electrode-connection

部件号:ADS1293EVM
在“线程: ADS1293”中讨论的其他部件

您好,

我想使用ADS1293EVM测量ECG信号。 当我阅读用户指南时,它指定了4导联DB9电极接头。 它还指定了一个模拟器。

操作ADS1293EVM以测量ECG信号是否需要模拟器?

我不能将DB9接头上的电极直接放在身体上,以查看ECG信号?

请帮我解决这个问题。 我有一个项目到期。

谢谢!

Vedashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vedashree:  

    心电图模拟器为您提供可靠的信号,以测试ADS1293的配置。 可以将电极放在人体上并使用ADS1293EVM测试ECG,但是由于存在可能产生噪声并影响性能的环境因素,因此建议您在尝试检测活体信号之前使用ECG模拟器。  

    此致,
    尼克