This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:模拟输入范围

Guru**** 2561060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084634/ads1299-4-analog-inputs-range

部件号:ADS1299-4

大家好,

我想在 全差动模式下配置ADS1299-4,共模电压为0V [(AVDD + AVSS)/2]。 AVDD = 2.5V,AVSS =-2.5V。

我正在使用内部参考电压= 4.5V,而VREFN = AVSS =-2.5V。  

使用此VREFP = AVSS + 4.5 = 2V

        VREFN = AVSS =-2.5V

因此,根据数据表部分9.3 模拟输入,差动输入范围可以从  –VREF/增益到1.2 /增益。 如果我考虑PGA增益=1,这是否意味着我的输入范围将从-4.5V到+4.5V [9V摇摆]?

答同样,如果PGA增益=2,   这是否意味着我的输入范围将从-2.25V到+2.25V。

或者 它是一个典型错误,应该类似于 –VREFN / Gain to VREFP / Gain? 因此,对于PGA增益=1,它将是-2.5V到+2V?

请给出建议

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Manoj,  

    您以前的结论是正确的;在您的情况下,VREF = 4.5V和G=1,差分输入电压的范围为-4.5V至+4.5V。 增益为2时,范围为-2.25V至+2.25V。

    此致,
    尼克