This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643:ADC3643IRSBT源代码

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087430/adc3643-adc3643irsbt-source-code

部件号:ADC3643

您好,先生

您能否为   我共享ADC3643IRSBT源代码,

我不能在 ADC3643IRSBT和FPGA之间建立通信

时钟需要1V 应用于 ADC3643IRSBT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    您可以通过以下链接在"firmware"(固件)下下载TSW1400固件源代码: https://www.ti.com/tool/TSW1400EVM 

    ADC3643的时钟输入具有0.9 V的VCM

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy

    我使用CMOS DDR模式在ADC和FPGA之间进行通信

    您是否可以共享源代码以加快设备的开发速度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    TI提供的固件可在上面的链接(https://www.ti.com/tool/TSW1400EVM)上找到。 TSW1400使用 Altera Stratix IV FGPA并支持LVDS和CMOS接口。 ADC3643附带了CMOS至LVDS插入器卡,可 连接 到TSW1400以支持CMOS DDR模式。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用DDR/14位/65MSPS,

    如何按如下所示设置配置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    如果安装ADC35XX GUI,您可以按照描述的方式配置该部件。 如果您希望在  配置文件中写入这些内容, 则可以 使用GUI中的写入创建此内容。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy

    我没有EVB,所以不能 创建它,有什么建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我将创建一个配置文件供您使用。 我很快就会回复您。  

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    这是带有寄存器写入的文件,用于在DDR/14位/65MSPS中配置部件。 您可以从以下链接下载:

    https://tidrive.ext.ti.com/a/FlSyX_nUslcEVLJa/4.338万c2f-15bc-4a25-9bbc-65e34bb55bf0?l 

    此致,Amy