This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:老化测试中出现奇怪的输出

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090064/ads131a04-a-strange-output-appears-in-aging-test

部件号:ADS131A04

大家好,

 在老化测试和关机后再次开机时,ADS131A04输出0x40万,0,0持续;然后关机再开机,输出返回正常。 客户尝试再现此异常输出,但失败。 测试后,异常输出与失败初始化无关。  

您是否知道什么情况会导致此类异常输出? 或者关于复制的任何建议?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ruixin:

    感谢您的帖子。

    关闭并重新打开设备电源后,客户应通过发送包含NULL命令的连续SPI帧来轮询就绪响应。 如果他们看不到就绪响应(0xFF04),则应在电源保持稳定时应用复位脉冲。 RESETn针脚是否与电源一起出现? 可能是设备卡滞,具体取决于关闭电源后重启事件的持续时间。

    此致,

    Ryan