This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8317:Vref=2.5V时,设备是否可以在4.75 中使用?

Guru**** 2887510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8317, ADS8863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088951/ads8317-can-device-used-in-vref-2-5v-when-vdd-4-75

部件号:ADS8317
主题中讨论的其他部件: ADS8863

大家好,  

我的客户正在考虑 ADS8317,他有一个问题。  

他想将其与 Vdd = 5.0V±5 % 和Vref = 2.5V配合使用。  

数据表显示,当VDD为5V时,建议的参考电压范围为0.5V~Vdd/2。  

当VDD为4.75V (5.0V-VDD 5 %)时,是否可以使用Vref=2.5V? 因为Vdd/2将为2.375V,小于2.5V。  

或者当VDD为4.75V时,Vref (最大)将仅为2.375V而不是2.5V?

谢谢。

此致,

JO

谢谢。

此致,

JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jo:

    ADC仍应正常运行,但许多ADC规格可能无法满足,如增益,INL,DNL等。  因此,我建议您保持参考电压Vref=<Vdd/2。  您有两个选项。

    1. 将参考电压降低到2.375V以下,例如参考电压=2.048V。  然后,在单端模式下,您将拥有0V至4.096V的全刻度输入范围。

    2. 对Vdd使用稍高的电压,并具有更好的容差。  例如,设置Vdd=5.2V并选择具有3 % 或更高精度的稳压器,如TPS7.8401万。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholas,  

    感谢您的回复! 客户想要确认另一个。  

    现在,客户在以下情况下使用具有单端输入的ADS8317。  

    VDD:+5V

    参考电压:+2.5V

    +in:+0.5V~+3.0V

    输入:+0.5V (通用电压)

    从图38中可以看出,当参考电压=2.5V时,通用电压范围为+2.2V~+2.8V。

    客户想知道是否可以在 上述情况下用作单端输入?

    此致,

    JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jo:

    正如您所指出的,此操作条件超出了数据表中的限制。  我们不建议使用这些输入电压的设备。  

    请查看ADS8863。  此ADC具有真正的差动输入,并指定用于正负输入上的任何有效输入电压。  
     此致,

    Keith