This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:将外部数据接收到环路中

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089566/ads127l01evm-receiving-the-external-data-into-a-loop

部件号:ADS127L01EVM
在“线程: ADS127L01”中讨论的其他部件

大家好,

客户正在尝试使用Delta-Sigma ADC评估软件使用ADS127L01EVM板获取一些数据,并想知道他们是否可以将外部数据接收到环路中?

其目的是接收一个样本并拥有一个完整的信号,而不仅仅是其中的一部分。

您能为您提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maven:

    感谢您的帖子。

    EVM软件不能循环进行连续采集。 它仅支持收集有限数量的连续数据点并将其保存用于后处理分析。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回复。 只是一个后续问题,客户是否可以使用 DeltaSigmaEvaluation之外的其他软件?

    再次感谢。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    客户可以通过在JP1上安装跳线来禁用板载MCU和电平转换器。 然后,客户可以通过J6上的调试管座引脚,为来自外部MCU的所需信号进行飞线连接,并使用他们自己的软件评估ADS127L01。 否则,我们没有其它可 与此EVM配合使用的软件选项。

    此致,