This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7573:输出引脚连接

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088749/dac7573-output-pin-connection

部件号:DAC7573

大家好,

客户对输出针脚连接有两个问题,您是否可以帮助提出建议? 谢谢你。

  1. MCU1 通电3.3V, 并且将 DAC的5V输出用于另一个设备输入,用于控制亮度。 此连接是否正确? 或者在设计下一级设备时是否需要注意任何事项?
  2. 客户的另一个MCU2位于另一个主板中,他们可以或DAC7573的输出?

此致,

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    1. VREFH不得超过VDD。  VDD和VREF均可使用+5V电源(假设VREF具有所需的电流驱动功能)。  如果您需要输出电压正好为5V,则您希望VDD略高于VREF。  例如,IOVDD= 3.3V,VDD = 5.5V,VREFH=5V。

    2.如果有两个输出短接在一起,将导致两个输出放大器相互驱动/电流阱,并且它们可能不在正确的电压下。  如果关闭其中一个DAC的电源,使其具有高阻抗,则它们可能会短路。  一次只能启用一个输出。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    获取,感谢您的支持。

    此致,

    Mike