This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW40RF82EVM LMFSHD = 8.2121万,4x内插“配置DAC”按钮

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, DAC38RF82, ADC32RF45, TSW40RF80EVM, DAC38RF82EVM, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081343/tsw14j57evm-tsw40rf82evm-lmfshd-82121-4x-interpolation-configure-dac-button

部件号:TSW14J57EVM
线程中讨论的其他部件: TSW40RF82EVMLMK0.4828万DAC38RF82ADC32RF45DAC38RF82EVMTSW40RF80EVMLMX2582

TSW14J57EVM和TSW40RF82EVM的组合。

用户指南SLAU706A-2017年1月- 2017年9月修订。

参考第4节中的快速启动程序,进行了以下设置:
它不是来自DAC的输出。 程序是否错误?

TSW40RF82EVM LMFSHD = 8.2121万,4x内插

DAC时钟频率(MHz):8487.36
DAC数:双DAC
每个IQ对的数量:真实输入
每个DAC的SerDes通道数:4个Lanes
所需:4x

片上PLL-PLL启用:V
男:6.
N:1.
参考频率(MHz):368.64

日志窗口:currrent Serdes Lane Rate 1.1059万.20MHz
HSDCPRO ini文件:DAC38RF8x_LMF_821

以下步骤已更改。
・下一步按加载默认值按钮
我按下了配置DAC按钮。
如果您没有按LOAD DEFAULT (加载默认值)按钮
DAC无信号输出。

接下来,执行了以下操作步骤。
5选件模式nad信息→
5.1 Tm2 DAC NCO调节→
5.2 DAC模式生成
我更改了以下文件。
加载:DAC38RF8x_LMF_841_RevD.ini→
DAC38RF8x_LMF_821_RevD.ini
将Data Rage (SPS)更改为491.52M→221.84M
将音调选择设置为:复杂→真实

验证:验证:
TSW14J56上的LED D2会出现→熄灭的故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我刚刚按照用户指南进行操作,能够 将该过程复制到第4部分的末尾,没有任何问题,因此我可以确认该过程正确无误。

    您能否确认按照 第4节的说明成功生成DAC提示音,而无需更改? 我想当您看到问题时,我很难知道- 这是在第4节中出现的,还是问题只是在您修改了上述设置后才出现? (在LMF_821模式下更改为真音)

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    您可以使用第4节而无需修改,以验证是否可以成功生成DAC提示音。

    我尝试了2种模式,但没有输出信号。
    (1)在项目4和5之后更改了设置。
    (2)关闭电源然后再打开,并且在项目4的中间更改了设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否发送TSW40RF8x GUI以及HSDC Pro窗口的屏幕截图?

    TSW14J57EVM的12V电源上的电流限制设置为什么?

    如果您选中常数输入框(1),然后调整NCO频率(2),然后按更新NCO按钮(3), 您是否在频谱分析仪上看到NCO频率的提示音?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于TSW40RF8x GUI,请向我发送以下六个页面的图像:

    • DAC38RF8x →快速入门
    • DAC38RF8x →DAC38RF8x →时钟
    • DAC38RF8x →DAC38RF8x → 数字(DAC A)
    • LMK0.4828万 →PLL1配置
    • LMK0.4828万→PLL2配置
    • LMK0.4828万 →时钟输出

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    TSW14J57EVM 12V电源。  电流限制 3A。

     DAC时钟频率(MHz):8487.36
    DAC数:双DAC
    每个IQ对的数量:真实输入
    每个DAC的SerDes通道数:4个Lanes
    所需:4x

    配置DAC按钮。

    检查稳态输入框(1),调整NCO频率(2),然后按下更新NCO按钮(3)以显示NCO频率频谱分析仪的音调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来,执行了以下操作步骤。
    5选件模式nad信息→
    5.1 Tm2 DAC NCO调节→
    5.2 DAC模式生成
    我更改了以下文件。
    加载:DAC38RF8x_LMF_841_RevD.ini→DAC38RF8x_LMF_821_RevD.ini
    将Data Rage (SPS)更改为491.52M→2211.84M
    将音调选择设置为:复杂→真实

    验证:验证:
    TSW14J56上的LED D2会出现→熄灭的故障

    它不是来自DAC的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些事情:

    • 首先,将TSW14J57EVM的电流限制从3A增加到4A。
    • 在LMF=821中,FPGA参考时钟从122.88MHz更改为276.48MHz。
    • 要更改FPGA参考时钟,请在LMK0.4828万 →PLL1配置上,将N分配器调整为1152。  

    • 在LMK0.4828万 →时钟输出上,将DCLK分配器从11调整到8。

    调整PLL1上的N除法器可将LMK0.4828万 DCLK从2949.12MHz更改为2211.84MHz。 这一点很重要,因为如果DCLK保持在2949.12MHz,FPGA时钟分配器必须为10.667 ,才能生成FPGA参考时钟276.48MHz。 由于所有除法器都必须是整数,如果DCLK保持在2949.12MHz,则除法器将四舍五入到11,从而使FPGA参考时钟为268.1MHz,这是不正确的。

    请告诉我这是否解决了您的问题。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    TSW14J57EVM电流限制4A

    PLL1配置,将N分配器调整为1152。  

    时钟输出,将DCLK分配器从11调整到8。

    它不是来自DAC的输出。

    验证: TSW14J57上的LED D2是否熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我在我们的实验室里测试一下,看看需要进行哪些其他修改才能正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我目前在任何配置下都无法使用LMF821模式,我开始想知道捕获卡侧是否有错误。 我只想告诉您,我正在积极地处理此问题,并将在我发现这些问题的根本原因时向您提供更新。 我建议在这段时间内继续以LMF841模式进行评估。 我对这次经历表示歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。
    提前感谢您的辛勤工作。


    您能否告诉我TSW14J57EVM和TSW40RF82EVM的SerDes通道速率最大速度的实际值(无论使用何种模式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSW14J57的最大串行总线为15 Gbps, DAC38RF82的最大串行总线为12.8 Gbps, ADC32RF45的最大串行总线为12.5 Gbps,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在此主板上尝试过上述值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,这些信道速率是使用ADC和DAC特定EVM进行验证的。 我个人还没有检查此TSW40RF82EVM板上的最大SerDes速率,但它将是相同的。 我将尝试在下周初为您准备一个解决方案。 感谢您耐心等待。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已经能够使用具有DAC38RF82EVM的HSDC Pro生成音调,没有任何问题。 尝试使用TSW40RF80EVM配置此模式时出现问题的原因是EVM上的时钟连接方式。 由于LMK0.4828万部件的VCO0 (2370MHz-2630MHz)2630)和VCO1 (2920MHz-3080MHz)3080)受到限制,上述建议的解决方案将不起作用。 这意味着我们无法单独使用LMK0.4828万通过PLL2生成必要的时钟。

    但是,您应该能够使用板载LMX2582来合成所需的时钟。 此LMX2582连接到LMK0.4828万 CLKin1输入。 在这种情况下,转到ADC选项卡下并选择与以下图像匹配的设置。

    这应将LMX2582设置为生成1105.92MHz信号(将成为新的DCLKoutX)。 然后对LMK0.4828万选项卡进行如下更改:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我理解这个理论,但我不能改变它。
    您能给我一个CFG文件吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您应该能够修改选项卡。 也许可以尝试关闭并重新打开TSW40RF80EVM电源。 附件是LMX2582设置的配置文件。 谢谢

    e2e.ti.com/.../4428.LMX_5F00_1105p92M.cfg</s>1105

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以更改选项卡,

    即使我按照指示更改了它,

    它不起作用,所以我要求提供CFG文件。

    感谢您提供CFG文件。

    我试过,但有两个问题。

    ・一个

    TSW40RF8x EVM GUI->DAC38RF8x->DAC38RF8x->数字标签

    采样8487.36MHZ

    NCO = 1960万

    常量输入已启用

    在设置DAC的输出时,不是1960M,

    它将为2295MHz。 PLL设置中是否存在错误?

    ・2

     当在HSDC上设置DAC38RF8x_LMF_821时,LED D2现在闪烁。

    似乎已建立同步,

    设置的波形不会输出。

     

    问题将很难解决,因此不仅仅是CFG文件中的LMX2582,

    另请设置LMK0.4828万和DAC38RF82。

    请给我一个配置文件,将所有内容合并为一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,使用TSW40RF80EVM GUI保存配置时似乎存在问题,因此我所做的是在我们的实验室中使用设置DAC38RF82EVM,然后将DAC38RF82EVM中保存的配置与TSTW40RF80EVM GUI中的LMX2582配置组合在一起。

    我很高兴听到LED D2现在正在闪烁,这证实LMX2582工作正常,FPGA参考被正确划分。 加载此配置时,能否验证DAC PLL是否已锁定。 检查PLL LF电压读数是否为3,4或5。 如果没有,请验证DAC CLK分配器是否设置为3。 然后尝试触发JESD Core重置并触发SYSREF按钮。 在执行此操作之前,我将关闭TSW14J57和TSW40RF80板的电源并关闭软件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TSW40RF82_5F00_LMF821_5F00_config.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    为什么不尝试使用TSW40RF82EVM?

    我尝试了TSW40RF82_LMF821_config.cfg,
    它变成了以下状态。

    一个
    SW40RF8x EVM GUI>DAC38RF8x->DAC38RF8x->数字标签
    采样8487.36MHZ
    NCO = 1960万
    恒定输入有效
    设置后,DAC输出不是1960M,
    它将为2300MHz。
    噪声层将为Z字形。

    两个
    当LED D2设置为HSDC和DAC38RF8x_LMF_821时不闪烁。
    设定的波形不输出。

    TSW40RF82_LMF821_config.cfg
    它是LMX2582,但它不是0x0C21而是0x24 0x0C11?

    此外,设备似乎有一个笔画顺序。
    LMK0.4828万旁边是否有设置LMX2582的规则?

    以下列状态发送CFG文件。
    一个
    SW40RF8x EVM GUI>DAC38RF8x->DAC38RF8x->数字标签
    采样8487.36MHZ
    NCO = 1960万
    恒定输入有效
    设置后,DAC输出不是1960M,
    将是1980年。
    噪声层将为Z字形。

    两个
    当DAC38RF8x_LMF_821设置为HSDC时,LED D2现在闪烁。
    似乎已建立同步,
    但是,设置的波形不会输出。

    确保PLL LF电压为7。
    此外,确认PLL在DAC38RF82的(ADress = 0x05)处解锁。
    我已验证DAC CLK分配器是否设置为3。
    接下来,我尝试触发JESD核心重置和触发SYSREF按钮。 未恢复。
    执行此操作之前,我已关闭并重新打开TSW14J57板和TSW40RF80板的电源,然后关闭软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TSW40RF82_5F00_LMF821_5F00_config_5F00_user112.0926万_5F00_20220325.cfg</s>2022.0325万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我不得不使用DAC38RF82EVM再次验证配置是否正常工作,并使用GUI为您保存配置,因为由于软件问题,无法使用TSW40RF80 GUI保存配置 (保存按钮不会保存配置)。 通过使用附加的LMX2582配置,我现在可以使用HSDC Pro实现这一功能。 不同之处在于,此配置在设置寄存器的末尾重新校准LMX2582 PLL。

    下面是我今天为使此操作再次正常工作所使用的步骤。 在尝试将配置文件合并为单个配置之前,首先让我们验证您是否能够执行此操作,之后我可以帮助您完成以下操作:

    1. 关闭TSW40RF82EVM电源并关闭软件。
    2. 关闭并重新打开EVM并打开软件(如果可用,请以管理员身份运行)。
    3. 为“设备”选择DAC38RF82。
    4. 按LOAD DEFAULT。
    5. 将插值更改为4x
    6. 按配置DAC
    7. 切换到LMK0.4828万->PLL1配置选项卡
    8. 启用CLKin1双极缓冲区
    9. 禁用CLKin0双极缓冲器
    10. 将CLKin1 OUT Mux更改为Fin
    11. 确保"OSCout Source (OSCout源)"设置为"OSCin (OSCin)
    12. 切换到LMK0.4828万->PLL2配置选项卡
    13. 将VCO Mux更改为外部VCO
    14. 切换到LMK0.4828万->Clock Outputs (时钟输出)选项卡
    15. 将FPGA分隔器更改为 4
    16. 将DAC时钟分配器更改为3
    17. 取消选中“Output Drive Level for DAC Clock (DAC时钟的输出驱动
    18. 取消选中 “DAC Clock (DAC时钟)”的“Input Drive Level
    19. 切换到 "低级视图"选项卡
    20. 加载连接的LMX2582配置(e2e.ti.com/.../LMX_5F00_1105p92M_5F00_new.cfg)
    21. 切换到DAC38RF8x->快速启动选项卡
    22. 选择PLL自动调谐
    23. 切换到DAC38RF8x->DAC38RF8x->时钟 选项卡
    24. 按下“检查时钟报警”按钮, 底部的两个灯将熄灭,表示DAC PLL已锁定。
    25. 按下"检查回路滤波器电压",PLL LF电压应读数为3,4或5。 (如果没有,请再次尝试PLL自动调谐)
    26. 切换至DAC38RF8x->DAC38RF8x->数字DAC A
    27. 取消选中"常量输入"
    28. 将NCO频率(MHz)更改为所需值。 (下图显示NCO设置 为1500 MHz)
    29. 按UPDATE NCO (更新NCO)
    30. 在HSDC Pro中,选择2.2.1184万GSPS数据速率,然后在所需频率下输入提示音(下图显示了500MHz的实音设置)
    31. 切换到DAC38RF8x->快速启动选项卡
    32. 按下Reset DAC JESD Core & SYSREF trigger (重置DAC JESD Core和SYSREF触发
    33. 频谱分析仪上应出现提示音

    下图显示了TSW40RF82EVM上的NCO = 1500MHz和250.12MHz音调。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!
    我也能这样做。

    但是,即使我从TSW40RF8xEVM GUI保存CFG文件,
    没用。

    接下来,在已保存数据的LMX2582的开始和结束处
    我添加了校准0x00 0x221C,但它不起作用。

    接下来,保存数据的LMX2582
    当我用LMX_1105p92M_new.cfg中的数据替换它时,
    它很有效。
    我不知道问题出在哪里。

    我将向您发送可合并为一个设置的配置文件。
    加载数据后,您需要按下Reset DAC JESD Core & SYSREF TRIGER (重置DAC JESD内核和SYSREF TRIGER)按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TSW40RF82_5F00_LMF821_5F00_config_5F00_user112.0926万_5F00_20220328.cfg</s>2022.0328万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒 我很高兴它能为您提供帮助,您可以将它合并到一个配置文件中。 我刚刚将您的最新配置加载到我的主板上,也可以验证功能。

    现在,关于为什么它以前不起作用,我比较了两个文件之间的LMX2582配置寄存器,我发现在TSW40RF82_LMF821_config_user112.0926万_20220325.cfg 配置2022.0325万配置文件中,所有未记录的寄存器(根据LMX2582数据表)都写入值为0x0000。 我想这些寄存器必须保持默认值,并且不能被0x0000覆盖,此设备才能正常工作。 在我之前发送的LMX_1105p92M_new.cfg配置文件中, 这些未记录的注册表不会写入。

    此致,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    为什么要将以下设置设为取消选中?
    17.取消选中“DAC时钟的输出驱动器级别”
    18.取消选择DAC时钟的“Input Drive Level”(输入驱动器级别)

    默认设置为检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个故障排除步骤,与以前的调试相比,我建议这些位关闭,而我们是在硬件上设置PLL时,也是为了消除这些功能可能出现的问题。

    现在它可以工作,您应该启用这些位来降低分离的DAC时钟的噪声基底。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您长期以来的支持。
    请更正TSW40RF8x EVM GUI的LMX2582问题。