This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960EVM:脚本未加载/运行

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089931/afe4960evm-scripts-not-loading-running

部件号:AFE4960EVM
主题中讨论的其他部件:AFE4960

我正在评估AFE4960 EVM板,但无法获得生物感应应用程序来识别任何脚本。 Bio-Sensing脚本编辑器加载OK,但左侧窗口中不显示任何脚本。 欢迎在加载脚本方面提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    报告的错误为"WorkSpaceWindow is not defined"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误日志...

    [3852] PyInstaller Bootloader 3.x
    [3852]加载器:可执行文件为C:\Local work\Apps\Bio-Sensing \bin\Bio-Sensing.exe
    [3852]加载器:HOMEPATH为C:\Local work\Apps\Bio-Sensing\bin
    [3852]加载器:_MEIPASS2为空
    [3852]加载器:archivename为C:\Local work\Apps\Bio-Sensing \bin\Bio-Sensing.exe
    [3852]加载器:无需提取文件即可运行;将exactionpath设置为HOMEPATH
    [3852]加载器:SetDllDirectory (C:\Local work\Apps\Bio-Sensing \bin)
    [3852]加载器:已在子项中-正在运行用户代码。
    [3852]加载器:Python库:C:\Local work\Apps\Bio-Sensing \bin\python27.dll
    [3852]加载器:已从Python库加载函数。
    [3852]加载器:操作环境(sys.path,sys.prefix)
    [3852]加载器:sys.prefix为C:\LOCALW~1\Apps\BIO-SE~1\bin
    [3852]加载器:设置运行时选项
    [3852]加载器:正在初始化python
    [3852]加载程序:覆盖Python的sys.path
    [3852]加载器:post-init sys.path为C:\Local work\Apps\Bio-Sensing\bin
    [3852] loader: Setting sys.argv.(加载程序:设置sys.argv)
    [3852] LOADER:Setting sys._MEIPass.(加载程序:设置sys._MEIPASS
    [3852]加载器:从CArchive导入模块
    [3852]加载器:提取的结构
    [3852]加载器:已返回callfunction ...
    [3852]加载器:提取的pyimod01_os_path
    [3852]加载器:已返回callfunction ...
    [3852]加载器:提取的pyimod02_archive
    [3852]加载器:已返回callfunction ...
    [3852]加载器:提取的pyimod03_iniminess.
    [3852]加载器:已返回callfunction ...
    [3852]加载器:使用Python模块安装PYZ归档文件。
    [3852]装载器:PYZ档案:生物感应
    [3852]加载程序:正在运行pyiboot01_bootstrap.py
    [3852]加载程序:正在运行pyi_rth__tkinter.py
    [3852]加载程序:正在运行pyi_rth_pkgres.py
    [3852]加载程序:正在运行pyi_rth_win32comgenpy.py
    [3852]加载程序:正在运行pyi_rth_mplconfig.py
    [3852]加载程序:正在运行pyi_rth_mpldata.py
    [3852]加载程序:正在运行pyi_rth_multiprocessing.py
    [3852]加载程序:正在运行pyi_rth_qt4plugins.py
    Qt:检测到未经测试的Windows版本10.0 !
    [3852]加载程序:正在运行Bio-SensingExec.py

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Chris,  

    由于此部件受限,我将通过电子邮件与您联系。 我刚刚给你发了一封信。  

    此致,
    尼克