This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:是否需要偏置?

Guru**** 2551900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081757/ads1299-is-bias-necessary

部件号:ADS1299

您好,

我是ADS1299的新手。 在阅读ADS1299的数据表时,我发现了“偏倚”和“参考”这两个词。

现在,当SRB1通过内部编程连接到所有INxN通道时,使用"偏置"拒绝共模电压,使用"参考"。

如果我只使用一个通道,那么我说(IN1P,IN1N)>>> 1) 如果我不将偏置与身体连接(通过BIASOUT的偏置电极),是否可以? 如果仅使用单通道,例如(IN1P,IN1N),我能否获得适当的结果?

                                           >>> 2)我能否将BIASOUT连接到Biasin,而Biasin只连接到IN1N?

                                           >>> 3)由于IN1N将作为IN1P的参考(电势在它们之间测量),将连接作为in1是否会对IN1N产生任何影响?

                                           >>> 4) SRB2引脚的用途是什么?

请回答这些问题,因为我无法围绕偏见概念来扭曲自己的想法。

谢谢!

Vedashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续上述问题,

      >>> 5) ADS1299数据表中图33和图34之间的区别是什么?

                   图33                                  图34

      >>> 6)以下ADS1299数据表中导联脱落检测图35中的表述是否正确?

    (当LoFF_SENSP打开时,AVDD的电流流入INxP电极,并通过偏置输出(接收器)返回。

     AVSS的电流通过BIASOUT (源)流入INxN电极)

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vedashree,很抱歉耽误您的时间。  

    对人体的“偏压”概念的问题是完全可以理解的。 简而言之,由于我们与环境相结合,人体会产生大量干扰。 因此,人体具有一定的潜能,可能超出了AFE可以测量的范围。 因此,我们将身体向上或向下偏置到AFE使用的凸缘的中间,从而在不使AFE饱和的情况下捕获高低。

    因此,即使我们只有一个电极贴附在身体上,我们仍然需要偏置身体。 即使 您仅使用(IN1P,IN1N),我们仍建议使用BIASOUT对身体进行偏压。  Biasin用于在偏置电极从身上脱落的情况下通过电极进行偏置。 这样,您就可以像使用备份一样使用它来进行排序偏置。 SRB2是另一 个引脚,用于在您的实施中需要时进行偏置或引用。  

    然而,为了驱动这个机构,我们仍然需要知道参考是什么,以便将它与AFE进行比较。 图33和图34之间的差异就出现在这里。 ADS1299可将八个通道中的任意一个通道路由为Biasin信号;图33是使用IN8N作为参考偏置信号的示例。  

    为了进行调试,图34介绍了如何配置BIASOUT信号,使Biasin能够读取和测量BIASOUT信号,从而允许测量BIASOUT信号的含义。  

    此致,
    尼克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    我有疑问。 在信号测量中,我们根据通用参考采用单端或差分。 从您的上述回答来看,这种'共同点 '似乎是偏差/RLD信号。 那么,我可以说这种偏差是 零欧姆路径吗?

    如果电阻为零,那么为什么要将电极连接到此针脚? 如果我使用单干电极(IN1N,IN1P)将干电极连接到偏置引脚,偏置引脚处将具有高阻抗,这将偏离其作为共接地(零欧姆路径)的功能。

    您能否澄清上述内容。

    谢谢!

    Vedashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vedashree:  

    我不确定 您的问题。 偏置信号不是接地;其目的是将主体驱动到共模电压,以便主体保持在给定范围内,不会使ADC饱和。  偏置电极需要具有高阻抗(与所有电极一样)以保护 身体。  

    在ADS1299数据表中,请参见 图38 ,它演示了偏置放大器,以及参考如何是内部或外部信号 

    此致,
    Nick Z