This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643:电源顺序要求

Guru**** 2911380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087679/adc3643-power-sequence-requirement

部件号:ADC3643

您好,

我希望您确认此设备的电源顺序。

问题1. 根据数据表P64,您描述了此设备的开机顺序。
然后,我希望您确认以下句子和图10-1。 通电后串行寄存器初始化

*配置REFBUF引脚(拉高或低,即使以后通过SPI配置)并应用采样时钟。

Q1-1。 我了解VREF和REFBUF设置有一些选项。
Figure 10-1显示了哪种情况? (这似乎仅显示使用内部1.2V的情况(REFBUF和VREF无外部电源))

如果“2毫秒”不仅确定了定时,而且还确定了定时的含义,则当此设备锁定设备状态时,用户应何时提供外部REFBUF?
如果此设备动态更改状态。 我可以理解REFBUF这个数字的含义

Q1-2。 如果用户在外部同时提供REFBUF和VREF,REFBUF的上升定时和VREF的上升定时是否有任何定时限制?
(根据图10-1,您描述了"ext VREF",但我不确定用户能否同时提供外部REFBUF和VREF,因为VREF条件取决于REFBUF电压水平。)
Q1-3。 如果用户在外部同时提供REFBUF和VREF,是否存在参考(VREF,REFBUF)和CLK上升定时的定时限制?

问题2. 根据数据表,似乎没有关于断电顺序的描述。
我的理解是不要求断电顺序正确吗?

巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    我正在检查这些问题,并将很快与您联系。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy San,

    感谢您的回复。
    首先,我想在星期二(2022/3/29)之前回答有关第1季度(尤其是第1季度)的问题。
    如果您需要更多时间回答全部问题,请优先考虑第1季度。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    感谢您的耐心等待。 我正在等待我们的设计团队的回复,一旦收到他们的回复,我将立即回复您。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy San,

    您是否有来自设计团队的任何反馈?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳道,

    以下是我从设计团队收到的反馈:

    请参阅数据表第43页上与REFBUF引脚对应的功能。  

    问题1:

    无论REFBUF使用的级别如何,在提供重置之前,均应为VREF和REFBUF提供适当的级别。  

    REFBUF和VREF之间没有任何时间限制。

    仅在REFBUF的情况下:1.2V或1.8V REFBUF和VREF均被强制使用,因为参考配置为外部。

    问题2:

    断电顺序没有定时限制。

    此致,Amy