This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5616:查询

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090292/tlv5616-inquiry

部件号:TLV5616

您好,

你好。 我有一位客户正在使用TLV5616。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我想在设计中使用TLV5616,我想知道三件事

1)是否需要使用FS启动写入序列,或者我是否可以始终保持此针脚低电平?

2) REFIN输入-我假设这是设置FS输出? (文档不清楚)。 我是否将其设置为所需的1/2 V输出电压(3V FS是我想要的,我是否可以使用分压器和电容器在FS引脚上设置1.5V?) 或者,如果我想要3V FS输出,我是否将其设置为3V?

3)如果我想要3V FS输出,在VDD上使用3.3V是否更好?

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    1)根据突出显示的部分,将FS调低或调高似乎更重要:

    FS可以用作CS和CS的低绑定。 设备将以3线模式运行。  

    只需确保满足FS的时间要求:

    2)输出将是参考输入的两倍。 在一些地方提到了这一点,但我认为这一注释最清楚地表明,如果您希望输出范围为0到VDD,参考值需要为VDD的一半:

    FS针脚 是 帧同步针脚。 您在REFIN引脚上设置1.5V,以设置3V '满刻度'输出。  

    3)是的。 输出缓冲区是轨对轨的,但仍有一些基于负载的保留空间要求:

    最佳,

    Katlynne Jones