This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828-Q1:ADS7828-Q1:传感器连接至单端输入时出现意外电压偏移

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7823-28EVM, ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088361/ads7828-q1-ads7828-q1-unexpected-voltage-offset-when-sensor-is-connected-to-single-ended-input

部件号:ADS7828-Q1
主题中讨论的其他部件:ADS7823-28EVMADS7828

我在 使用ADS7828EIPWRQ1进行设计时遇到了奇怪的现象,并且能够使用TI的评估板模型ADS7823-28EVM重现这些问题。   我正在尝试了解是否存在预期行为,或者连接ADS7828和EVM的方式是否存在问题。

问题描述: 我们有一个需要电源和接地的传感器。  然后,传感器具有模拟输出(0至2.5V)和相应的信号接地。 当传感器通电且未连接到ADS7823-28EVM时,其读数将为1.029V。  (这是我们在受控环境中对该传感器的预期值。)   但是,当模拟输出和信号接地连接到EVM时, 我们使用万用表看到的电压现在为1.086V。

为您提供的一些详细信息:

  • 传感器以单端模式连接。  因此,我们将其连接到CH0和GND (在EVM上,这是连接器J1的引脚1+2)。

  • 我们已尝试为EVM供电,传感器均由同一台工作台电源供电。  

  • 当我断开传感器和EVM之间的信号接地时,偏移将消失,万用表读取的正确值为1.029V。  (这使我们似乎正在处理一个基础问题。)

  • 我尝试了各种组合,其中接地仅连接EVM,仅连接传感器,也连接到两者。  无论我做什么,我都不能消除偏移。

  • 使用我 的设计进行测试时,会涉及到固件。  我们正在为传感器通电并读取读数,然后在不使用传感器时将其关闭。  使用EVM时,没有连接控制器,因此ADC处于其默认状态。  I2C总线未连接任何设备,因为它只是EVM。

我想知道 EVM上的奇怪偏移是否是因为尚未配置ADC。  当设备关闭时,GND或CH0-CH7针脚可能会发生什么情况,从而导致出现此类偏移?  

我们的设计和EVM都将COM引脚连接到GND。 我们是否应该以不同的方式使用COM引脚?

感谢您提供的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    很奇怪,你看到了这个。 您是否能够提供有关您正在使用的传感器的详细信息? 我也怀疑是否是由于尚未配置的设备导致的。 我建议将设备配置为单端输入,以查看此行为是否消失。  

    对于COM引脚,通常连接到GND,所以我认为这不是问题。  


    此致,
    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦,

    感谢您的回复。

    我已经做了进一步的测试,可以得出结论,我们看到的直流偏移是由于传感器和EVM之间的电缆长度较长所致。  当我使用短电缆时,我们的直流偏移会消失。  我认为我们在EVM板上根本没有遇到任何问题。

    祝您度过美好的一天,

    Ryan