This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8330:ADS8330将无法正确配置

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090275/ads8330-ads8330-will-not-configure-properly

部件号:ADS8330

我尝试在ADS8330上配置和验证配置寄存器失败。  从数据表和其他文档中,SPI应该是CPOL = 0,CPHA = 1。  当我尝试将0x5FD写入配置寄存器时,我读回0x9FA。  波形如下所示。  我们一直在努力解决这个问题,因此我们非常感谢您提供任何帮助。 (注意:我也尝试过CPHA = 0,也没有运气)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    我认为输出是正确的,但您没有在正确的时钟边缘上读取。

    ADS8330在芯片选择的下降沿启动MSB,然后在SCLK的下降沿启动其余位。  ADS8330还可以捕获SCLK下降沿上的数据。

    写入ADC时,主机应更新SCLK上升沿的数据。  此外,从ADC读取数据时,主机还应捕获SCLK上升沿的数据。

    读取SCLK上升沿上的SDO引脚会导致寄存器值0x4FD,它与您写入寄存器的内容相匹配(忽略D8的值)

    我认为您需要调整SPI端口的设置。  SPI模式00应工作。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith

    非常感谢您阐明ADS8330的数据传输操作。  结果是(大部分)协议分析器出现了问题。  由于ADS8330不遵守标准SPI的“规则”(数据输出在一边,数据输入在另一边),协议分析器无法正确转换数据传输。  但是,当我的微芯片PIC18F控制器设置为"SPI1"(我相信这就是微芯片所称的SPI 00 -只是为了增加混乱)时,我按预期在0x4FD中读取。  再次感谢您澄清数据传输操作-这让我走出了困境。

    此致,

    蒂姆