This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J42:可能是打字错误?

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090306/adc32j42-possible-typo

部件号:ADC32J42

各位专家,您好!

我们的客户想知道 SYNC~针脚 是否正确标记。

在数据表中,SYNCM~(引脚42)是正JESD204B SYNC~输入, SYNCP~(引脚43)是负JESD204B SYNC~输入,将"M" 引脚视为正输入,将"P"引脚视为负输入,将负输入视为违反惯例。 这是打字错误吗? 你能帮助澄清吗?

提前感谢。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    这绝对是打字错误。 针脚名称不正确,说明正确。 正同步是引脚42。 负极同步是引脚43。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    我还注意到SYNCP/M已交换(是否已更正?) 在评估板原理图上的净标签中。  

    但设备引脚SYNC_P->PIN 43和SYNC_M -> PIN 42与评估原理图匹配。  

    您可以确认吗?

    是否可以在我们的数据表中更正此打字错误?

    再次感谢。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    这可能是因为原理图符号是使用数据表创建的(针脚名称不正确)。 我将很快开始更正设备系列数据表中的此信息。

    谢谢