This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1192ECG-FE:心电图电缆

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1192ECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090647/ads1192ecg-fe-ecg-cable

部件号:ADS1192ECG-FE

您好,

我想知道ADS1192ECG-FE是否可以连接到病人进行ECG测量。 如果可以连接,我可以使用干式电极进行测量,方法是将其焊接到连接器上。

如果我将ERA连接到右臂(手腕),将ELA连接到左臂(手腕),将ERL连接到右腿(靠近脚踝和足部)以获得正确的ECG信号可视化效果,是否可以?

谢谢!

Vedashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您使用TI的产品。

    此TT已收到/查看,我将在3~5天内返回给您。

    1.是否可以将ADS1192ECG-FE连接到病人进行ECG测量。

    回答:根据 "ADS1x9xECG-FE用户指南(修订版 A)"-

    我强烈建议您使用以下产品之一-

    Fluke生物医学 患者监视器模拟器

    来完成您的计划。

    2.如果可以连接,我可以使用干式电极进行测量,方法是将电极焊接到连接器上。

    如果我连接,是否正常

    ERA到右臂(手腕),

    ELA至左臂(手腕),然后

    ERL到右腿(靠近脚踝和足部)以获得正确的ECG信号可视化?

    回答:TI不建议 以这种方式使用EVM/演示套件;但是,如果用户可以获得 一 个Fluke生物医学病人监视器模拟器,它将具有您想要连接的导线。

     

    感谢。