This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8564:DAC,具有5V的满刻度输出电压和内部参考

Guru**** 2767965 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8564, DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090559/dac8564-dac-with-an-full-scale-output-voltage-of-5-v-and-internal-reference

部件号:DAC8564
主题中讨论的其他部件: DAC8.0504万DAC8568

尊敬的各位:

是否有比DAC8564更新型的DA转换器,或者它是否仍处于活动状态并首选?

是否有类似类型的DA转换器,其引脚/功能兼容,但输出电压的满刻度范围为5 V? (如果可能,还包括18/20位?)

我看到了DAC 8568,但不幸的是,它没有逻辑电源。

(对于我们的应用,我们需要5 V的电源输入(AVDD)和3,3 V的数字输入-输出电源(IOVDD)

感谢你的帮助。

此致

曼努埃尔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel,您好!

    是的,DAC8564仍处于活动状态。 如果您分享您的关键要求,那么我们可能会为您提供更符合您要求的DAC。 DAC8568逻辑输入电平为VIL = 0.3 AVDD*AVDD和VIH = 0.625 AVDD*AVDD (对于5V的AVDD)。 如果您对DAC8568感兴趣,这可能适用于3.3V的IOVDD。 DAC8.0504万是另一种类似的16位器件,您可以看一看。  

    您可以通过以下链接查看我们的18/20位DAC列表: https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#p84=18;24

    最佳,

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katlynne,

    感谢您的快速回答。 DAC 8.0504万也是一个有趣的转换器。  

    遗憾的是,8.0504万转换器的内部参考电压不如DAC8564精确。
    DAC8564的参考电压范围为2.4975 V - 2.5025 V,初始精确度为±0004 %或最大 0,1 %。
    我们还将参考电压用于模拟控制,因此它必须非常准确。
    您能否建议使用另一种类型的DAC,它具有更精确的内部参考?

    如果AVDD为5 V,DAC 8568导轨的电压输出摆幅是多少?
    或者,如果我们想要在所有通道的输出上使用5 V电压,我们必须使用什么电源电压(AVDD)?

    我们将对公司内不同的DAC转换器进行进一步测试。
    非常感谢你的帮助。
    如果我还有其他问题,我会回复给您。

    此致

    Manuel Christ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel,您好!

    您可以看到,5.5V的AVDD将支持5V输出,负载电流最高可达几毫安。  

    输出放大器部分确实说缓冲器是轨对轨的,最大输出范围为0到AVDD。 我怀疑仍有少量我在数据表中未定义的所需余量。 最好在您的系统条件下测试设备,以找出所需的AVDD。 5.5V工作。  

    如果您正在寻找至少具有4个通道和内部参考的DAC,那么DAC8564或DAC8568 是您的最佳选择。 如果您遇到任何其他问题,请回复我。  

    最佳,

    Katlynne Jones