This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:使用ADS1119IPWT设计

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090680/ads1119-designing-with-ads1119ipwt

部件号:ADS1119
主题中讨论的其他部件:REF5050

大家好,
我们正在使用 ADS1119IPWT从传感器读取模拟值。
DVDD设置为3.3V。
AVDD设置为5V。
我的输入电压在0-5V范围内。
1)。 我是否可以使用内部2.048 参考电压测量0-5V信号?
2)。 REFP引脚的最大电压是AVDD,因此我是否可以将参考电压IC REF5050 (5V)用于ADC IC的5V AVDD? REFN引脚接地。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    my1119 -ads1119ipwt]my输入1119输入电压范围为0 -5V。
    1)。 我是否可以使用内部2.048 参考电压测量0-5V信号?[/QUOT]

    ADS1119电压FSR为+/-2.048V (相对AINN的AINP),用于内部参考。  因此您将无法使用内部参考测量0至5V。  输入范围在AVDD以上限制为300mV,在AGND以下限制为300mV。  因此,对于单端测量(相对于AGND),您只能测量正满刻度或0至2.048V。

    2)1119 -ads1119ipwt]2)。1119。 REFP引脚的最大电压是AVDD,因此我是否可以将参考电压IC REF5050 (5V)用于ADC IC的5V AVDD? REFN引脚接地。[/QUOT]

    我建议对模拟5V使用良好的线性LDO,并将AVDD和REFP输入连接到相同的5V电源。  

    另一个可能的选择是使用2.5V参考使测量成为伪差分测量,并将参考连接到其中一个模拟输入。  在这里,测量将利用整个全刻度范围,但会减少可用输入通道的数量。  这样做的方式是将2.5V添加到测量结果中。  0V输入将是  来自ADC的-2.5V输出结果,加上2.5V则为0V。  2.5V输入导致0输出代码结果,其中0 + 2.5V为2.5V。  5V输入为正电平满刻度,或2.5V加2.5V等于5V。

    此致,

    Bob B

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!
    感谢您的回复。
    1)。 我计划在AVDD引脚处提供5V电压,并从REF5050参考IC向REFP引脚提供5V参考电压。 希望这能起作用。
    2)。 我需要ADC的所有4个通道。 如果我要将其配置为伪差分,我的可用信道将只有2个。 我希望我的信念是正确的。 如果我错了,请纠正我。
    3)。 我是否可以  直接使用ADS1119IPWT通过将4-20mA电流信号丢放到100Ohm电阻器上来测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    1)1119 -ads1119ipwt/4039374#4039374"]1)。1119。</s>403.9374万 403.9374万我计划在AVDD引脚处提供5V电压,并从REF5050参考IC向REFP引脚提供5V参考电压。 希望这能正常工作。[/QUOT]

    在这里,您需要稍微谨慎一些。  该规格的最大参考输入电压为AVDD。  5V电源和REF5050的电压输出电平可能略有不同。  最后,如果AVDD电源低于REF5050的输出,则可能会产生问题。

    2)1119 -ads1119ipwt/4039374#4039374"]2)。1119。</s>403.9374万 403.9374万我需要ADC的所有4个通道。 如果我要将其配置为伪差分,我的可用信道将只有2个。 我希望我的信念是正确的。 如果我错了,请更正我。[/QUOT]

    您回答正确。  如果您需要所有四个输入通道,则将无法使用伪差分方法。

    3)1119 -ads1119ipwt/4039374#4039374"]3)。1119。</s>403.9374万 403.9374万我是否可以  直接使用ADS1119IPWT通过将4-20mA电流信号丢放到100Ohm电阻器上来测量?[/QUOT]

    这将是间接测量,因为ADC输出一个相对于电压参考的代码值。  要确定电流,您首先计算输入电压,然后除以并联电阻值。

    此致,

    Bob B

    [/quote]
    [/quote][/quote]