This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:电源方案

Guru**** 2929370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090471/dac38rf84-power-supply-scheme

部件号:DAC38RF84
线程中讨论的其他部件:TPS6.2085万TPS56.3201万TPS56.324万TPS56.3211万TPS6.2913万

您好,

数据表中的电源方案建议 使用TPS6.2085万 -具有集成开关(外部电感器)的3A降压。

目前 没有TPS6.2085万的清单,因此我们正在寻找替代DC/DC。

例如 ,我们可以使用TPS56.3201万,TPS56.3211万,TPS56.324万,还是使用具有标准封装的任何其它DC/DC?

此致,

Yaron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaron,

    我们建议如下:

    TPS54.162万RPB

    TPS54.362万RPY

    TPS6.2913万RPU

    这些是我们目前在转换器EVM设计上使用的功能。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚龙,

    如果可以获得这些功能,TPS6.2913万是一个选项。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob和Jim,感谢你们的回答。

    Yaron。