This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:更改脉冲重复频率

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332EVM, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090672/tx7332evm-changing-the-pulse-repetition-frequency

部件号:TX7332EVM
主题: TX7332中讨论的其他部件

您好,

我们有关于TX7332EVM的问题。 对于我们的应用, TR_EN信号需要不同的脉冲重复频率(1-kHz
脉冲重复频率)。 我们需要更多的时间用于各个通道,以便通过32个通道运行需要更多的时间,并且不应从头开始如此快速地重新开始。 n´t找到一种方法来更改PRF。

是否可以更改PRF?如果可以,如何进行?

此致。