This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1084099/afe5808a-afe5808a

部件号:AFE5808A
主题中讨论的其他部件: AFE5816

如何让我的Tina TI为AFE5808A的一个通道执行噪声分析? 我很难找到正确的读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    让我与我的团队内部了解一下AFE5808A的TINA模型,我将在周一之前回复您。

    同时,您能否稍微解释一下您的问题?

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我遇到的问题是在AFE5808A的一个通道上运行噪音分析,但当我尝试与数据表上的所有数据匹配时,我的数字似乎不正确。  我所做的只是在参考设计中将输入更改为1mV。 如果我能找人向我解释如何更好地使用AFE5808A芯片,我会非常感激。 谢谢你。 我正在使用超声波系统,我需要尽可能降低噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,  

    请具体分享哪些数据不匹配。 如果您也可以共享波形,那将是非常好的。

    因此,我返回并模拟了软件TINA TI和TI的p-spice模型(最近,我们将转向p-spice工具,因此我建议您使用相同的工具)。 它将所有相关文件 都包含在一个项目中,噪音分析也是直接进行的。  

    尽管如此,我还是接近~110 NV输出噪声,这与数据表规格相符。 此外,输入噪声为~ 1nV/rtHz。

    另请注意,这仅涵盖设备的VCA部分,ADC部分不包括在TINA文件中。 下面是TINA图像。  

    谢谢,此致,
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 非常有用,所以我在运行模拟时没有得到相同类型的图形。 有没有办法让我看到一个起始波段10kHz的图表,因为我们的起始波段是10kHz的超宽波段。 我正在尝试获取频率信号,频率噪声的图形,您能否告诉我正在使用的增益。 我提供了来自我的Tina模拟的图形,我也尝试在PSpice中运行此模拟,但它不允许我运行模拟,但给了我一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    我不确定您正在使用哪些文件来模拟信号链。 据我所知,其中有两条,一条是CW之路,另一条是TGC之路。 TGC一个如下图所示:

    我在默认条件下模拟它:因此默认增益为18 dB (LNA)+(0dB VCAT)+ 24 dB (PGA),即42 dB

    下面是我模拟的从1Hz到10MHz的波形:

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我比较了我的图表,它们密切相关,这很有意义。 另一个问题是,我们是否可以模拟频率上的信号而不是频率上的信号到噪音,或者它们是否相同? 我还想知道我是否使用相同的参考设计? 对于AFE5816,我将比较两者,看看哪一种更适合我们的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    很抱歉,我无法理解信号频率的含义。 请详细说明。

    是的,您可以使用此参考设计进行比较。

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan,

    只需检查一下,您的问题是否已解决?

    我正在关闭此线程,如果您有进一步的疑问,请随时重新打开。

    谢谢,此致,
    Abhishek