This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:偏移错误的详细信息

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090594/ads1256-offset-error-in-detail

部件号:ADS1256

尊敬的专家:

我的客户 想要详细获取偏移误差数据。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

关于偏移误差,

"在噪声级别上"写在数据表的电气特性上。

在这种情况下,实际值是多少?

此外,您是否可以在不校准的情况下提供偏移数据。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,新一山,

    我查看了ADS1256的表征数据,但我对偏移量没有太多的了解。 预期客户将启用ADS1256中的自动校准功能,以减少噪声级别的偏移。 然后ADC只会受到偏移的影响。 客户是否无法使用自动校准功能?

    由于ADC无法解析小于ADC噪声的信号,因此偏移不能降低到ADC噪声级别以下。 因此,当客户启用自动校准功能时,偏移量会减少,使其等于该数据速率,增益设置和缓冲区选择的ADC噪声。 噪声在ADS1256数据表的表1 (缓冲器打开)和表4 (缓冲器关闭)中指定。 您可以使用这些表格中的值作为校准后的偏移值

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的信息。

    目前,我不知道客户使用自动校准。

    当我获得时,我会向您提供反馈。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您,新一山。

    如果需要客户提供其他信息,请告知我们

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    感谢您的回复。

    我确认了客户。

    没有自动校准。

    在这种情况下,未指定偏移错误,无法确定OK或NG。

    因此他们将执行自动校准并确认数据。  

    当偏移误差超出其测量的规格时,我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的最新消息,Shinichi-san。

    -Bryan