This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:中断输出脉冲问题

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091353/afe4950-interrupt-output-pulse-problem

部件号:AFE4950
主题中讨论的其他部件:AFE4500

TI团队,您好!

我们的客户 报告说,他们在使用 AFE4500时遇到了中断脉冲宽度问题。 即 ,当ECG打开时,中断输出的脉宽固定为1 TE的宽度,即7.8125us (在单PPG采集模式下,可根据软件配置输出所需的宽度)。  

他们通过软件配置了6个TE周期,此时输出中断脉冲宽度应为6*7.8125us。 但当ECG打开时,发现配置无效,输出中断脉冲宽度为7.8125us。  

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lumina:

    我们希望将此讨论脱机,因为设备AFE4500是在选择性披露的情况下共享的。

     您是否可以联系biosensing_afe-support@list.ti.com并参考此E2E帖子?