This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:如何计算ADS1298R-EVM上的呼吸速率

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089692/ads1298r-how-to-calculate-the-breathing-rate-on-ads1298r-evm

部件号:ADS1298R

如何从ADC值获取呼吸速率数字16? 谢谢。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS1298RECG-FE ECG前端性能演示套件(修订版 b)

    第42页  

    我不知道如何将ADC转换为呼吸速率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    非常感谢您使用TI的产品。

    此TT已收到/查看,我将在3~5天内返回给您。

    感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是否可以提出更多问题来收集更多详细信息?

    您是否正在尝试获取ADC值?

    您是否有机会尝试以下操作?

    是否要尝试查看以下 寄存器映射(ADC寄存器)是否提供了您要查找的内容?

    ADC不 会直接返回呼吸频率,用户需要读取呼吸测量波形来计算周期,以获得呼吸周期和/或频率。

    感谢。