This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6.1416万:电源5V

Guru**** 2831625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091081/dac61416-supply-5v

部件号:DAC6.1416万
主题 中讨论的其他部件:DAC6.0508万

您好,

你好。 我有一位使用DAC6.1416万的客户。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我们的主板上只有5.0 V,这部分在Digikey和Mouser搜索中作为适合此范围的部分出现。 此部件是否为5V设备?

此设备的描述意味着它可以由5V供电。 正确吗?

我只需要了解数据表的第一页是否支持此设备的5V电源,那么VCC范围是否也是打字错误?

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    VCC不是打字错误。 此设备具有单独的IO (VIO),数字(VDD),模拟(VAA)和输出缓冲区(VCC/VSS)电源。 VCC电源必须至少为9伏。 DigiKey和Mouser可能仅检查VDD电源。  

    他们的DAC有哪些要求? 我们可以帮助他们找到一个适合他们的。 他们是否正在寻找高信道数? 高分辨率? 还是任何5V DAC?

    DAC6.0508万可能是一个不错的选择。 它是8通道12位DAC,具有类似于DAC6.1416万的SPI接口。

    最佳,

    Katlynne Jones