This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:VSP5640 LED2控制问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067320/vsp5610-vsp5640-led2-control-problem

部件号:VSP5610

您好,先生,

AFE VSP5640的LED控制存在问题,LED2无法根据我们设置的状态控制LED开/关。

AFE和LED控件相对会记录以下内容:

===========================================================================================

  LED_DRV_SET = 0x0CCC7

  LED_DRV_DLY = 0x4.4511万

  TG_OUT _EN = 0x00C61

  STB_CFG = 0x00C40

LED1_TG_T0 =82,LED1_TG_T1 =1000 =>红色LED可以打开

LED3_TG_T0 =82,LED3_TG_T1 =1000 =>可以打开蓝色LED

LED2_TG_T0 =82,LED2_TG_T1 =1000 =>绿色LED无法打开

请帮助确认问题所在。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kueimei:

    我不确定为什么LED2控件无法打开绿色LED。

    您能否分享您的主板原理图(如果您想离线分享原理图而不是公共论坛,请告诉我)。

    是否还可以将绿色LED切换至通道3,将蓝色LED (工作中)切换至通道2,并检查LED是否可以打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    感谢您的回复。

    抱歉,我们正在使用Canon CIS模块进行开发,因此我没有原理图。

    我们是否有其他方法可以调查此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kueimei:

    让我与团队核实一下,看看是否有其他方法来调查问题。

    将使您随时了解最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kueimei您好!

    由于我没有收到您的回复,我相信您能够解决问题。

    我将关闭此帖子,如果您有任何待决问题,请随时将其发布在此处。