This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:对各种肤色进行校准

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070437/afe4410-calibration-on-various-skin-tones

部件号:AFE4410

您好,  

我们将AFE4410与SFH7072 PPG传感器并行使用。  

我们在产品上使用此产品已有几年时间,我们现在正处于医疗设备开发的阶段。 我们希望改善通道(绿色/红色/IR)上的输出信号,特别是在较暗的皮肤上。 我想知道你是否会有一些戒律,因为我们正为此而努力一段时间。

提前感谢您提供的任何支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Edouard,

    感谢您为您的产品选择TI器件AFE4410。

    请检查AFE4410的mySecure文件夹中SpO2文档的系统设计和校准。 这两个文档都详细介绍了如何使用AFE的旋钮来最大程度地提高获得的信号质量。

    如果您有任何具体问题或疑虑, 请告知我们。 由于设备受保密协议的约束,我恳请您向我们发送电子邮件至邮件列表 biosensing_afe-support@list.ti.com ,我们将通过电子邮件为您提供进一步的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Praveen:  

    我将向提供的地址发送邮件。  

    我已经浏览了你提到的文件,但没有任何内容真正侧重于我们所面临的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Edouard,

    我尚未收到您发送至支持列表的电子邮件。 如果您仍有未决问题,请随时联系我们。

    我现在将关闭此职位。