This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:更高的采样率

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ5200RF, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091964/adc12dj5200rf-higher-sampling-rate

部件号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他部件:ADC08DJ5200RF

您好E2E:


我们的客户正在寻找采样速率为20Gbps或更高的高速ADC。 根据我们的产品列表,我们拥有ADC12DJ5200RF和 ADC08DJ5200RF,但最大采样速率仅为10.4Gbps (使用单通道)和5.2 Gbps (使用双通道)。 我们能否将两个ADC12DJ5200RF/ADC08DJ5200RF的5200的所有通道组合 起来,以达到20Gbps或更高?

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carlo,

    实现20GSPS采样速率的一种方法是在外部交叉存取两个ADC芯片。 每个ADC芯片以10Gsps的速度在单通道模式下运行。  

    此致,

    Neeraj