This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在Windows/Linux上无法识别EVM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090640/evm-is-not-recognized-on-windows-linux

部件号:AFE4404EVM

您好,

在Windows 10 (具有与Windows 7的兼容模式和不具有Windows 7的兼容模式)和Windows 7中,设备未显示在硬件管理器中。 计算机正在响铃并将其插入。

在Linux下,我们收到了以下失败通知:

订购一个新的产品后,它工作正常。 EVM是否有任何修复方法?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    AFE4404EVM在Linux平台中不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    Linux仅用于展示问题,因为我们无法在Windows上显示任何错误消息。 我们希望在Windows上使用EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    如果我理解正确,您拥有的第一个EVM将不会显示在Windows 10和7 平台的设备管理器中的COM端口设置下。

    第二个EVM工作正常。

    如果正确,在插入第一个EVM时,是否可以附加设备管理器的屏幕快照? 它是否显示为'未知设备'?

    第二个EVM如何显示在设备管理器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    是的,正确。 插入第一个插件时,它不显示任何内容,这就是为什么我包含了Linux的屏幕截图。

    第二个示例如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未显示。 是否可以将图像重新插入线程中?

    另外,我不会关注为什么您提到Linux,因为Linux不支持EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    只需卸下[https]周围的夹具
    [HTTPS]://s20.directupload.net/images/22.0406万/xes6b3up.png

    因为我不能在Windows上显示任何错误(除了铃声之外没有显示任何错误),所以我想在Linux上插入错误消息。 忽略这一个。 事实上,它在窗户上不起作用,而新的窗户起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我无法查看图像,因为链接被我们的IT阻止。 德州仪器(TI)不允许文件共享站点。

    我想使调试脱机。 请检查您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我将关闭该帖子,因为我们已将讨论脱机。