This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:内部呼吸问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1088393/ads1298r-internal-respiration-issue

部件号:ADS1298R
在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件

鹿

我们尝试使用  带内部时钟的内部呼吸电路测试ADS1298R呼吸功能

幸运的是 ,我们做到了,但在启用 呼吸 功能时,每个通道中都显示很少的脉冲,

关闭 呼吸 后, 这些信道恢复正常,如您所见的右对齐。

期待您的回复和黄金建议。请附录我的注册设置以供您参考。

心电图模式:

#define config1                          0x04        

#define config2                          0x10             

#define config3                          0xFC

#Define LoFF                             0xef

#define ch1set                          0x00             

#define ch2set                           0x00             

#define ch3set                           0x00             

#define ch4set                           0x00             

#define ch5set                           0x00             

#define ch6set                           0x00             

#define ch7set                           0x00             

#define ch8set                           0x00             

#define RLD_sensp                        0x06

#define RLD_sensn                        0x02

#Define LoFF_sensp_ECG                   0xff

#Define LoFF_sensn_ECG                   0xff

#define LoFF_flip                        0x00             

#define GPIO                            0x08             

#定义 速度                            0x03             

#define RESP_ECG                        0x00            

#define config4_ECG                     0x22            

#define wct1                            0x0B            

#define wct2                            0xD4         

 

呼吸 模式

#define config1                          0x04        

#define config2                          0x10             

#define config3                          0xFC

#Define LoFF                             0xef

#define ch1set                       0x60

#define ch2set                           0x00             

#define ch3set                           0x00             

#define ch4set                           0x00             

#define ch5set                           0x00             

#define ch6set                           0x00             

#define ch7set                           0x00             

#define ch8set                           0x00             

#define RLD_sensp                        0x06

#define RLD_sensn                        0x02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nicky,  

    您能否使用这些设置配置ADS1298并查看您在EVM上的性能? 这将有助于将设备的寄存器配置与主板上的布局进行隔离。

    此致,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicky,  

    我将关闭螺纹,以便于打扫房间。 如果您需要任何进一步的支持,请回复此线程以重新打开它。

    此致,
    尼克