This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291数据延迟

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1081851/ads1291-ads1291-data-delay

部件号:ADS1291
主题中讨论的其他部件: ADS1292R

你(们)好

我正在使用ADS1291和nRF5.2832万从手腕上获取ECG。

当您使用ADS1291R_SPI_RDATAC命令接收24位数据时,如果不使用DELAY,则数据不会输出。

在下图中,是立即获取数据的时候了。

如果我给出delay_ms (16),数据将如下图所示输出。

当然,下面的数据也不是正常的。

下图是我的nRF5.2832万 ADS1291设置。

请帮帮我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kim:  

    看着你的波形,我认为游戏中可能有不止一个问题。  

    您能否分享一下在设计中如何实施ADS1292R? 您是否有任何示意图?

    此致,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kim:  

    我将关闭螺纹,以便于打扫房间。  如果您 需要任何进一步的支持,请回复此主题或打开另一个TT。

    此致,
    尼克