This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:在单个热模式下测试信号,并在多个器件上测试DRDY漂移

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085159/ads1292-test-signals-in-singleshot-mode-and-drdy-drift-with-multiple-devices

部件号:ADS1292

大家好,

我有一个关于在单个热模式下运行的ADS1292的问题:是否可以在该模式下使用内部测试信号? 如果我在连续模式下运行ADS,我可以测量测试信号, 但当我切换到单声加热模式时,我只接收bulls ***(在增益6下,我在6V的电压下收到非常嘈杂的信号,偏差为+/-0.5V,但没有接近1Hz的矩形信号)。 使用可编程电源作为信号发生器,我已经验证了单声加热模式确实工作正常(噪声比连续模式大得多),但测试信号不工作。

我还使用了由同一外部时钟驱动的3 ADS1292的多器件配置。 在连续模式下同步启动它们,并且所有这些都具有相同的数据速率,我注意到Data_Ready信号在漂移。 因此,我想知道转换时钟周期是否比另一个时钟周期多一个ADS1292?

谢谢!

此致,Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholas,  

    欢迎来到TI E2E论坛!

    您能否分享波形的图像? 这将帮助我了解您可能面临的问题类型。

    对于以菊花链方式连接多个ADS1292设备,这些设备可能无法同时正确同步。 您能否共享DRDY波形的屏幕截图?  

    另一个注意事项:当从连续模式移至单触发模式时,需要脉冲启动信号或发送停止信号,然后发出启动命令。   

    此致,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您的响应,但我们决定调整硬件,以便我们可以使用所有DRDY引脚。 这样,我们就不必以菊花链方式连接设备,并且仍然可以使用连续模式。 到目前为止,这种情况很好。

    此致,Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholas,  

    已适当注意到。 很高兴找到了解决方案。 如果您有任何其他问题,请 随时回复此主题或打开另一个TT。  

    此致,
    尼克