This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:Linux设备树覆盖

Guru**** 2515750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091827/ads131e08-linux-device-tree-overlay

部件号:ADS131E08

大家好。

我想为我的基于ads131e08的系统开发一个测试台,使用Raspberry PI计算机作为SPI主机。  我发现最新内核中有一个ads131exx IIO驱动程序,我当时正在寻找一个Linux设备树覆盖,可以与RPL一起使用。  有人可以将我指向一个吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的帖子。 遗憾的是,我们没有为ADS131E08提供任何额外的Linux支持。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Ryan。  我希望BeagleBone Linux树能够支持它。  

    John