This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用测试模式

Guru**** 2766445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090978/how-to-using-test-mode

在“线程:ADS1293”中讨论的其他部件

您好! 我是vinsensia,我想问一下ads1293测试模式。 如果我要使用测试模式,我需要设置什么? 我已经阅读了数据表,但我不知道应该遵循什么路径。
要使用此测试模式,我是否需要再次将电极连接到ECG模拟器? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您使用TI的产品。

    此TT已收到/查看,我将在3~5天内返回给您。

    根据“ADS1293”数据表-
    要进入/启用测试模式,需要禁用蓄电池电压监测功能,并将TSTx位设置为= 01

    ADC_MAX代表ADC的最大输出代码, 取决于数字滤波器和的配置
    表8至表11中列出了相应的ADC_MAX值。

    您需要执行一些代数(在等号两侧移动数字)以获得差分输入电压,即(V_INP - V_INM)。

    我是否可以提出更多问题来收集更多详细信息?

    您是否碰巧获得评估套件/电路板?

    感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您先生,我会尝试一下,我没有评估套件/板。我只使用ads1293 CJMCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想建议您联系 ads1293 CJMCU供应商以获得更多支持。

    或者,请尝试 使用ads1293评估板/套件。

    谢谢!