This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:内部PGA架构

Guru**** 2552900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089501/ads1299-internal-pga-architecture

部件号:ADS1299

您好!

我对ADS1299运行了通道间串扰测试,我发现通道3和4以及通道5和6之间的相互干扰更多。

我使用的方法是在其中一个通道上应用正弦波并分析其他通道输出的FFT。 我想知道,上述通道在芯片内的架构上,是否有关系。 对应的PGA是否相邻? 是否有显示芯片内通道(PGA和连接)位置的布局图?

此致

Mateus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mateus

    非常感谢您使用TI的产品。

    此TT已收到/查看,我将在3~5天内返回给您。

    感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是否可以提出更多问题来收集更多详细信息?

    您使用的是哪种ADS1299-X? 4,6或8个通道?

    您是否会提供更多信息/详细信息(如果可能),视频,图片或串扰测试图?

    您生成的正弦波的大小和频率是多少? 您选择的增益和数据速率设置是什么?

    您是否有评估套件/电路板?

    同时,让我回到我们的工程师团队,了解在内部PFA架构或位置/布置方面是否存在任何显著差异。

    感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在使用ADS1299,具有8个通道。

    关于串扰测试,我使用一个波发生器,设置频率为10 Hz和幅度为2 V的正弦波。增益保持在1 V/V,数据速率为2000 SPS。 我使用的是基于ADS1299评估板设计的定制板。 下图显示了我用于测试的方案图:

    我应用了1 Vdc,这样其他通道不会浮动。 所有负极输入均接地。 收集10秒数据后,我分析了FFT频谱以计算串扰。 以下两个图显示了结果:

    -输入信号频谱(通道1)

    -干扰频谱(通道2)

    OBS:我忽略了60 Hz的噪音。

    然后,我测量了干扰频谱最高分量的大小,并计算了串扰,如下所示:

    串扰(dB)= 20.log10 (V_INTERFERS/V_INPUT)

    其中V_INTERFERENCE是干扰的较大分量的大小(在本例中为第二个(20 Hz)),V_INPUT是输入信号的基本分量的大小。 我测量了所有通道的干扰,每次都更改输入。 然后我计算了每个通道的串扰。 下图显示了结果:


    信道2和8在我的主板中有问题,所以我将其短路,没有使用。

    我希望这种信息现在已经足够,但如果需要,我将提供更多的信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您使用示波器探头进行检查,输入端的信号如何/如何?

    在检查以下内容后,您是否可以在评估板/套件上执行相同/类似的测试-

    请首先检查您是否使用数据表中的下表以及可接受的输入电压范围正确设置了芯片-

    是否要尝试 将未使用的模拟输入直接连接到AVDD?

    请问您的INxP - INxN是什么?

    此外,如果您尝试使用幅度较低的信号,例如ECG低于5mV或1mV,EEG信号通常在这个范围内。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会尝试这些,并在得到结果后回复。

    我对所获得的串扰结果感到满意,因为它们大多数在数据表上的指定值(-110 dB)范围内。 我只是对频道3和频道4以及频道5和频道6感到好奇,它们似乎 相互干扰更多。 因此,我询问了信道的内部布局,以验证信道的分布是否会造成这种影响。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    刚刚与我们的工程师交谈过。 他们说,主板布局对于影响干扰和串扰非常重要,请参阅数据表中的第72至73页-

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1299.pdf?ts=1649431886005&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1299</s>1649431886005 1299

    谢谢!