This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:绝对最大额定值

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091778/dac8820-absolute-maximum-rating

部件号:DAC8820

大家好,

我们的客户正在寻找 DAC8820ICDBR缺少的详细信息。  您能否提供以下各项的绝对最大额定值:VDD,Vref和功率耗散?

查看数据表, 已给出功率消耗的公式,但在ABS最大额定值中未给出Ta值,但给出了工作温度范围。 将其视为Ta是否正确?

此外,Vdd至接地(- 0.3 至+7)是根据绝对额定值提供的,但Vref缺失。但在电气特性部分中给出了范围,我知道这是工作条件,但是,客户能否也将其视为绝对值?

我希望您能帮助澄清。  

谢谢!

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    表中列出了VDD限制。

    2.参考销钉的极限值列于第四行中,我已将其突出显示。

    3.工作温度范围可视为TA限值。  Abs.最大结温明显更高,因此该等式实际上只是显示,如果您的TA为85°C,您必须限制功率消耗,以使设备不超过TJ最大值

    谢谢!

    保罗