This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660EVM:ADC35XX GUI仅显示DCLKIN的垃圾和小数因子>8

Guru**** 2558610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3660EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091789/adc3660evm-adc35xx-gui-shows-only-garbage-for-dclkin-and-decimation-factors-8

部件号:ADC3660EVM

您好,

我尝试使用ADC35XX GUI 1.0 (或ADC3660EVM GUI,也称为ADC3660EVM GUI)计算正确的DCLKIN值。

计算出的DCLKIN值似乎适合BYP或最多8位的小数因子。

对于16和32的小数因子,对话框窗口中只有乱码作为DCLKIN (MHz)的结果出现:

是否有一个简单的公式可以自己计算DCLKIN频率,即不使用GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基督教,

    DCLK关系根据模式(1/2W,1W,2W)而变化。 旁路和抽取模式之间的比率相同。 对于抽取模式,您可以计算DCLK =(样本CLK /抽取率*比率)

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,Chase,你肯定是对的,但AD35XX_GUI似乎以与你的等式大不相同的方式计算这些值!

    我对输出进行了更多分析:

    在FS=65MHz和1/2W以及复数小数位的情况下,ADC35XX_GUI为输出以下DCLKIN值

    BYP,DF=2,DF=4,DF=8,DF=16:

    2080 MHz,520 MHz,130 MHz,8125 MHz,0.0317MHz,

    在FS=65MHz和1W以及复数小数位的情况下,ADC35XX_GUI为提供以下DCLKIN值

    BYP,DF=2,DF=4,DF=8,DF=16:

    1040 MHz,260 MHz,65 MHz,40625 MHz,001568 MHz

    在FS=65MHz和2W以及复数小数位的情况下,ADC35XX_GUI为输出以下DCLKIN值

    BYP,DF=2,DF=4,DF=8,DF=16:

    520 MHz,130 MHz,32 MHz,2,03 MHz,00079 MHz

    AD35XX_GUI计算的DCLKIN值与DCLK =(样本CLK /(2**小数率)*比率成比例)

    这似乎是我的一个错误(或我对数据表的严重误解)!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,图形用户界面不正确。 我们已请求在该软件的下一版本中更正此问题。 我不确定准备好的日期。 我将向专家咨询此零件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此表显示了每个模式的比率。