This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:使用REF5020驱动ADS1219的电压参考适用的运算放大器

Guru**** 2551070 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA320, ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091491/ads1219-suitable-op-amp-for-voltage-reference-using-ref5020-to-drive-ads1219

部件号:ADS1219
主题中讨论的其他部件:OPA320REF5020,OPA388 LMP9.1万

你(们)好

我正在设计一个气体传感器电路。 请参阅下面的电路设计并提出建议。

放大器支持团队在下面提出了更改建议,并要求我与数据转换器支持部门确认。 但是,OPA320不可用。 请推荐我可以轻松采购的备用部件。

另请告知电路的其余部分。 主要是,我没有对ADC通道输入使用任何缓冲器。 这是否正常? 电路将有4个气体传感器(Alphasense/Semeatech)。 有关气体传感器规格,请访问以下链接。

Alphasense CO气体传感器

Semeatech CO气体传感器

此致

维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    REF5020具有足够的驱动能力。  此外,ADS1219还具有内部缓冲参考输入,是与SAR相对的 Δ-Σ ADC。  因此,引用不需要外部缓冲区。

    我不是一氧化碳气体传感器的专家,甚至不知道如何最好地解释数据表。  我想说,在气体传感器电路中,运算放大器到ADC输入滤波器的输出可能会导致一些问题。  时间常数非常慢(100k和10U = 1秒),阻抗非常高。  传感器输出的任何变化都将在很长一段时间内无法识别。  此外,由于阻抗较高,ADC将消耗一些偏置电流,这将导致100k电阻器之间出现错误。  如果使用这些大值,我建议将缓冲区添加到ADS1219输入中,如简化的原理图所示。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bob。 您是否建议我删除100K电阻器也删除运算放大器,或者我是否应该降低或增加电阻值 并将运算放大器更改为OPA388,OPA388的参数与OPA320相似。 我只是尝试使用ADS1219来调整Alphasense气体传感器的以下设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    我不是说什么,而是简单地说明ADS1219数据表中已经存在的内容。

    ADS1219绝对输入电流可随数据表的电气特性表中指定的5nA变化。  如果最大值为5nA,则由于100k电阻值较高,可能会出现500uV的错误。  这可能是您的问题,也可能不是。  如果存在问题,可以在不添加额外缓冲区的情况下校准测量结果。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不知道电源设计是否好。 是否可以请其他人使用AVDD和DVDD电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉打扰。 就像我说的那样,我不是工程师。 我正在尝试构建一个开源项目,通过连接这些设备来提供空气质量数据。 我在软件编码和设计方面更加熟悉。 由于零部件短缺,我经常反复进行许多设计更改。 这是我自己尝试这样做的主要原因。 由于组件短缺,顾问工程师不支持设计更改。 我们的原始设计基于LMP9.1万,该产品已有一年多时间不可用。 我们非常感谢您为完成此电路提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    您正面临着与世界上每家设计和制造公司相同的问题,即供应问题。  今天的可用内容可能明天不可用。  可能还需要一年左右的时间才能解决这一问题。  所以我不知道该告诉你什么。  我也会使用LMP9.1万。  对于ADS1219,您可以为AVDD和DVDD使用相同的电源。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解到在AVDD电源上使用铁氧体磁珠是有益的。  我不确定我应该使用的铁氧体磁珠的价值。 我计划 使用100Ohm @ 100MHz 300mA铁氧体磁珠。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    铁氧体用于过滤高频噪声。  我们通常不建议使用铁氧体,特别是在由于短持续时间/高电流需求而高度集成的ADC上,因为铁氧体电感可能会阻塞。  我们通常建议使用1至20欧姆的小电阻值代替铁氧体),以创建低通RC滤波器。  我见过的大多数客户示意图根本不使用铁氧体或串联电阻。

    对于ADS1219,我怀疑铁氧体会产生负面影响。  但是,如果出现问题,您可以更换为电阻器。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Bob的支持。 我宁愿现在为原型移除铁氧体磁珠。 如果出现问题,我们必须获取最终版本。 仅供参考,放大器论坛建议使用REF5020直接驱动ADC,正如您所建议的那样。 再次感谢。