This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:Linux驱动程序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, ADS8665, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091524/ads8685-linux-driver

部件号:ADS8685
主题中讨论的其他部件: ADS8665ADS8681

是否有适用于ADS8685的Linux驱动程序? 它适用于运动控制器,客户希望将其用于操作系统开发! 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    遗憾的是,我们没有ADS8685的Linux驱动程序。 如果客户对此ADC有任何疑问,请告诉我,谢谢。

    此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,正确的部件号是ADS8665。是否支持Linux驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    不,我们没有 用于ADS8681 ADC系列(包括ADS8665)的Linux驱动程序。

    此致,

    戴尔