请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM9.8519万 尊敬的各位:
在我的项目中,我正在使用LM9.8519万 将CCD模拟输出转换为数字。关于这一点,我有两个疑问,
1.我正在使用CDSb模式进行采样。如果我提供MCLK,数字输出来自LM9.8519万,而不提供SHP和SHD信号。这种方法是否正确,或者是否需要执行任何寄存器配置?
在此数据表中,提及"具有负极输入信号极性的CDS或S/H处理"。需要在这一点进行说明。
谢谢,此致,
Kathir