This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.8519万:SHP和SHD信号说明。

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090864/lm98519-shp-and-shd-signal-clarification

部件号:LM9.8519万

尊敬的各位:

    在我的项目中,我正在使用LM9.8519万 将CCD模拟输出转换为数字。关于这一点,我有两个疑问,

1.我正在使用CDSb模式进行采样。如果我提供MCLK,数字输出来自LM9.8519万,而不提供SHP和SHD信号。这种方法是否正确,或者是否需要执行任何寄存器配置?

在此数据表中,提及"具有负极输入信号极性的CDS或S/H处理"。需要在这一点进行说明。

 谢谢,此致,

  Kathir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Kathir:

    感谢您对 LM9.8519万的关注。 请在2007年4月之前回复。

    此致,

    Bill Chieng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kathir:

    在CDSb模式下,根据数据表:

    在SH1b和CDSb模式中,输入SHD或SHD和SHP信号由内部AFEEPHASEn信号'门控',以创建内部样品和锁模信号。

    此外,关于SHP和SHD的AFEEPHASEn:

    1. SHD和SHP都是数字输入,您是否让这些输入保持浮动:当您不提供SHP和SHD信号时?
    2. 您能否确定您正在测量数字输出信号的位置?
      • 它们是否位于Testo_0 (引脚39)(用于SH样品计时)和Testo_1 (引脚40)(用于SH锁模计时)?
        • 请参阅以下内容:

    2. 数据表中的"具有负输入信号极性的CD或S/H处理"似乎是一个错误。  LM9.8519万不提供可选输入极性选择。

    我强调了上述后续问题,以澄清您的问题。

    此致,

    Bill Chieng