This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:ADS1013和ADS1015之间的固件差异

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091630/ads1013-fw-difference-between-ads1013-and-ads1015

部件号:ADS1013
主题中讨论的其他部件:ADS1015

您好,
我们从ADS1015切换到ADS1013。 我知道硬件的差异。
我认为FW将保持不变。 我们正在使用与ADS1015相同的代码,但现在无法使ADS1013正常工作。

我们应该注意到固件中是否存在任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jana:

    在功能和数据速率方面,这两个部分之间有一些细微的差别。 与ADS1015不同,ADS1013没有警报功能。 这意味着没有HI/LO阈值寄存器。 ADS1013还具有+/- 2.048V的固定全刻度范围设置,并且只有1个输入对。  

    当您说零件不起作用时,您遇到了哪种行为? 如果您可以提供原理图以及任何相关示波器镜头,这将非常有用。  

    此致,
    亚伦