This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF82EVM:TSW40RF82EVM,TSW14J57EVM:如何设置ADC

Guru**** 2813735 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, TSW14J57EVM, ADC32RF45, LMX2582, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091586/tsw40rf82evm-tsw40rf82evm-tsw14j57evm-how-to-set-up-for-adc

部件号:TSW40RF82EVM
线程中讨论的其他部件:TSW14J57EVM,TSW40RF80EVM LMK0.4828万ADC32RF45LMX2582ADC32RF80

你(们)好

我购买了用于ADC的TSW14J57EVM和TSW40RF82EVM。

但是,尽管我仔细阅读了用户指南,但我没有关于如何使用这两块板的任何线索。

您能否解释如何为ADC逐步设置此电路板?


我想将ADC时钟选项设置为 LMK时钟模式。 :)

感谢您将宝贵的时间从繁忙的日程安排中抽出。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以推荐易于使用的ADC时钟选项。 (我可以使用外部时钟!)
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,成先生,欢迎参加E2E论坛。

     

    要开始评估TI ADC和/或DAC硬件,您需要下载软件。 第一个模块特定于ADC/DAC EVM,用于配置器件本身。 您可以在标记为TSW40RF80EVM GUI安装程序的产品页面 上找到TSW40RF82 GUI的下载链接。https://www.ti.com/tool/TSW40RF82EVM#order-start-development 

     

    第二款软件是一种用于数据采集板/模式发生器板(在本例中为TSW14J57EVM)的实用程序,称为高速数据转换器Pro。 您将使用此软件查看从TSW14J57EVM FPGA捕获的数据。 您可以通过以下链接找到最新的下载内容: https://www.ti.com/lit/zip/slwc107w 

     

    在TSW40RF82 GUI上,ADC32RF45的初始启动步骤非常快速。 要实现全板载计时,您只需在主屏幕或DAC38RF8x ›快速启动选项卡上选择加载默认值按钮。 此按钮将LMX2582,LMK0.4828万和ADC32RF45编程为默认配置。 在此模式下,LMX2582生成2949.12 MHz时钟,为LMK0.4828万提供电源,以便分配给ADC。 ADC32RF45经过编程,可在NCO设置为1.89GHz的情况下使用12位小数。 这意味着输出数据将显示以NCO值为中心的245.76 MHz (2949.12MHz/12 DDC系数)宽的窗口。  

    打开高速数据转换器Pro软件并连接到您的TSW14J57EVM板:

    1. 选择标记为ADC32RF80_LMF_8821的INI配置文件  
    2. 打开Additional Device Parameters (其它设备参数)图标
    3. 单击“Enable?(启用?)”  框以启用字段
    4. 输入下面显示的信息,这些信息对应于默认的启动设置。
    5. 按“OK (确定)”按钮。
    6. 按下OK (确定)按钮,弹出提示车道速率已更改的弹出窗口。 这只是一个信息文本框。
    7. 按下Capture (捕获)按钮,除非有信号应用到输入Ain,否则您将看到噪声基底。

    如果将设置为1.9601.3206万G @ 0dBm的信号发生器连接到输入Ain (接头J9),您将会发现类似如下的提示音:

    如果要在旁路模式下操作ADC32RF45 (绕过下变频器和抽取过滤器),可以在TSW40RF80 GUI中更改这些设置以启用此功能。 选择Low Level View (低级视图)选项卡,然后单击Open Configuration (打开配置)图标。 在此菜单中,您将找到各种配置文件来对ADC进行编程。 如果您想使用外部计时,您也会找到这些配置文件。

    我希望这有助于您开始评估这些设备。 如有任何其他问题,请告诉我。

    此致,Chase