如何估计设备满负荷时的功耗? 最大输出电流能提供多少?
VIN:12V至15V范围。
此致
Brian W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何估计设备满负荷时的功耗? 最大输出电流能提供多少?
VIN:12V至15V范围。
此致
Brian W
Brian,
首先,最大输出电流取决于DAC的设置。 对于DAC的电流输出, 的最大输出由范围设置。 对于电压输出,您可以考虑 数据表电气特性表中所示的输出短路电流限制。 可以将其设置为以下几种模式之一:

第51页的DAC寄存器字段描述中的数据表中对此进行了进一步说明。 但是,我不会在短路限制下操作设备。 由于负载合规性有限,可能会影响精确负载输出电压的精度。 我通常会说不要超过10mA,这是数据表中显示的表征数据中的电压输出的最高电流。
其次,您可以根据输出功率的效率计算功耗,如典型特性曲线中的图所示。 对于IOUT模式,图88最好显示,因为它显示IOUT效率与负载电流。 对于VOUT模式,图95中最好显示了这一点,它显示了VOUT模式的效率。


如果对驱动模式所需的电源有任何疑问,我强烈建议使用DAC8775EVM并连接所需的负载以及PVDD的适当电压。 然后,我会将输出设置为最大预期负载,并计算PVDD的功率,然后移除传输至电阻器的负载功率以计算效率。
吴若瑟