This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:器件上的功耗

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091371/dac8775-power-consumption-on-device

部件号:DAC8775

如何估计设备满负荷时的功耗? 最大输出电流能提供多少?

VIN:12V至15V范围。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    Joe不在办公室几天了,所以回来后他会看一下这个问题。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

     

     

    首先,最大输出电流取决于DAC的设置。 对于DAC的电流输出, 的最大输出由范围设置。 对于电压输出,您可以考虑 数据表电气特性表中所示的输出短路电流限制。 可以将其设置为以下几种模式之一:

    第51页的DAC寄存器字段描述中的数据表中对此进行了进一步说明。 但是,我不会在短路限制下操作设备。  由于负载合规性有限,可能会影响精确负载输出电压的精度。 我通常会说不要超过10mA,这是数据表中显示的表征数据中的电压输出的最高电流。

    其次,您可以根据输出功率的效率计算功耗,如典型特性曲线中的图所示。 对于IOUT模式,图88最好显示,因为它显示IOUT效率与负载电流。 对于VOUT模式,图95中最好显示了这一点,它显示了VOUT模式的效率。

    如果对驱动模式所需的电源有任何疑问,我强烈建议使用DAC8775EVM并连接所需的负载以及PVDD的适当电压。 然后,我会将输出设置为最大预期负载,并计算PVDD的功率,然后移除传输至电阻器的负载功率以计算效率。

     

    吴若瑟