This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:诊断标志寄存器无法重置以清除故障状态

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1087411/afe4400-diagnostics-flag-register-could-not-reset-to-clear-the-fault-condition

部件号:AFE4400

尊敬的专家

问题是我们为红外LED添加了大电流,然后AFE4400检测到故障。 然后我们移除了大电流,并拉动了AFE芯片以重置AFE芯片以重新配置寄存器,但仍然检测到AFE芯片的故障。

但是,我们对两个引脚短路,报告了故障,然后拉动AFE芯片以重新配置寄存器,寄存器无法恢复正常。 但是,重新启动整个机器的电源可以恢复正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gabriel:  

    您为重置AFE执行了哪些系列操作? 由于诊断寄存器是只读的,它只会在成功重置后清除回0。 通过将AFE_PDN寄存器设置为1或向复位引脚(引脚29)发出信号来重启寄存器将导致复位。  

    此致,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nick

    1.通过下拉Reset (重置)引脚重置AFE4400,然后在下拉AFE4400后,我检查了寄存器并仅恢复了Reset (重置)值  

    X就绪保持在0x0900状态。 X-READY将仅在再次通电后清除0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gabriel:  

    在阅读登记簿之前,您允许系统结算的时间是多少? 重置为默认值后,诊断寄存器需要16毫秒才能使过滤器稳定下来,因此,重置后,您是否可以等待50毫秒才能读取寄存器,并查看寄存器是否已清除?  

    此致,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabe,  

    出于女仆的目的,我要闭上螺纹。  如果仍需要支持,请随时给予回复。  

    此致,
    尼克