This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS5671EVM:DSP/BIOS评估板建议

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/570228/ths5671evm-suggestions-for-dsp-fpga-eval-board

部件号:THS5671EVM

您好,

我正在为需要低噪声模式发生器(100MSPS,在一个环路中播放几百个点的适当存储深度)的应用评估THS56X1 DAC。 我正在寻找有关DSP/BIOS FPGA评估板的建议/建议,以便为EVM提供数字输入? 我知道数据表显示C542主板带有适配器主板,但这种解决方案似乎已经过时。 我只想快速评估DAC是否适合我们,因此,最简单的解决方案(最理想的是具有已知与THS56X1EVM上的CMOS输入兼容的评估板,以及良好的文档)可以最大程度地缩短设计或编程时间。


谢谢!

Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    您可能可以使用TI TSW1400EVM测试此问题。 您只需用一些简单的跳线跳过两块板上的接头即可。 如果您决定采用这种方法,我们可以帮助您完成需要为这些电线执行的引脚到引脚映射。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    谢谢! 这听起来似乎是可行的,至少作为开始的地方。 请您给我发送有关针脚映射的任何信息,同时我将熟悉主板并下订单。

    谢谢
    Naresh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    此外,为了确保- TSW1400EVM的描述提到了未来的固件升级以支持CMOS信号,您能否确认此升级现在可用? 否则,我将不得不请您提供另一个建议。

    Naresh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳雷什

    这是一个非常古老的评论,因为TSW1400EVM已支持CMOS接口多年。 主板上的其中一个连接器仅专用于CMOS接口。

    此致,
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    按照以下方式连接它们:

    TSW1400引脚#                   THS5671引脚#

    1                                                              33.

    3 (未使用)                                                       

                                                                 5 31.

                                                                 729.

    9 27.                                                              

    11 25.                                                                     

    13                                                           23.

                                                              15 21.

    17.                                                           

    19                                                           17.

                                                              21 15.

    23                                                           13.

                                                              25 11.

    27.                                                           

                                                              29 7.

                                                             31 5.              

    在两个连接器的任意偶数针之间连接几个GND。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Jim。 董事会明天就会在这里,希望一切都能如预期的那样运作。

    此致,

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    您确定您给我的插针分配是正确的吗? 在THS5671 EVM板上,连接器J1上的引脚29和31未使用。 THS5671EVM上的14个数据位位于引脚27 (LSB)至1 (MSB)上。 根据您的布线连接,DAC上的MSB将不会连接到任何设备。 我是否应该将 THS5671上的引脚1-27连接到TSW1400上的引脚31-5,并将引脚33 (THS56.5671万 CLK)连接到TSW1400上的引脚1? 如果我知道TSW1400 CMOS连接器上的输出引脚是编程的,也许我可以自己解决这个问题。 请告诉我!

    谢谢!

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    很抱歉这个。  映射应如下所示:

    TSW1400引脚#                            THS5671引脚#

    1                                                            33  (CLK)

    3 (未使用)                                                                                                              

     5                                                          27 (D0,LSB)

                                                               725.           

     9                                                          23.

                                                              1121.

    13                                                          19.

    15 17.                                                           

    17.                                                           

    19                                                          13.

                                                              21 11.

                                                              23 9.

                                                              25 7.

                                                              27 5.  

                                                              29 3.

    31                                                          1  (D13,MSB)       

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我想我还需要有关如何配置HSDC Pro软件以与THS5671EVM配合使用的更多文档/帮助。 特别是:

    1. TSW1400上是否有板载时钟? 如何设置时钟频率? 或者,我是否需要为任一EVM提供单独的时钟信号? 如果需要提供外部时钟--在哪里,频率和电压水平是多少?
    2.在我创建自己的模式之前,您是否有一个程序或测试模式文件示例可以用来启动? 或者HSDC Pro软件上的设置列表? (例如,我是否应该使用具有更好文档的不同CMOS DAC评估板上的设置?)

    对多个问题表示抱歉,但在这方面花了一些时间后,根据我拥有的文档,我认为没有任何方法可以让我自己解决这些问题。 如果能帮助我进入这样一个阶段,我就能让DAC播放一个简单的模式,比如一个正弦波。 我可以从那里拿出来。

    此致,
    Naresh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    我能够使用 TSW1400EVM设置THS5671EVM,并从DAC中捕获正弦波。 随附的文档说明了安装过程,并将帮助您启动和运行。 忽略前面有关如何连接数据线的帖子,因为它们是错误的。 我被关闭了一两个点,TSW1400的数据与 我使用的测试文件相反。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../THS5671_5F00_TSW1400.pptx</s>1400.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Jim,这非常有帮助。

    我将尝试一下,希望不要再提出其他问题。 我有你正在使用的相同的微型电路分离器,我可以使用一个高端任意波形发生器来生成3.3V时钟。 但是,这只是为了提供时钟信号而有点过载,我可能还会购买一个TI时钟发生器EVM来提供时钟。 几乎任何时钟发生器都应该工作,我看到有几个IC有EVM可用,但如果您有钟发生器芯片的推荐,请告诉我。

    此致,

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    我会在我们的时钟论坛上发布您的计时问题。 由于这是一个旧的CMOS设备,我不知道什么是此应用的最佳低成本时钟解决方案,但他们应该这样做。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    不要重提一条旧线--你们的答复非常有用,我们取得了很大的进展。 我还找到了我所寻求的计时解决方案。 对指针的另一个请求:我使用TSW1400EVM从外部csv文件将任意波形加载到THS56X1 DAC。 此波形将在循环中播放。 您知道TSW1400EVM是否能够在每次波形启动时输出触发/同步信号? 在我看来,评估版显然有硬件可以做到这一点,但HSDC Pro软件没有这种能力? 是否有(或未来是否有计划)为主板提供API等?

    现在,我正在使用DAC的补充电流输出并调整它以形成一个数字触发器--除了是一个有太多额外部件的笨拙的解决方案外,还有一些问题是我正在影响电路的噪声特性。 我想保持电路的模拟部分不变。 如果您有任何建议,请告诉我,除非您必须构建我们自己的FPGA/DSP电路。

    谢谢!
    Naresh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    是的,当模式开始从DDR读取每次迭代时,SYNC4 (J17) SMA上发送脉冲。

     

    此致,

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    这将是完美的,并为我省了很多麻烦。 但是,我的董事会似乎没有出现这种情况。 所有同步输出均不发送任何脉冲。 是否有需要启用的开关/跳线/软件设置? 该主板上的所有开关/跳线均为出厂默认值。 如果重要,我在Windows 10上使用HSDC pro 4.70 v,使用DAC板的"CMOS"固件。 如果您希望我将示波器轨迹的屏幕截图和图片发送给您进行验证,但它们不会添加任何新内容。 DAC会播放我所需的波形,但没有同步脉冲。

    谢谢!
    Naresh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    我正在与设计团队进行核实,但这一点。 TSW1400EVM的数据文件使用什么?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的检查,这对我们来说真的很重要。 这是一个测试文件,我用它来生成一个简单的2.56us周期三角形波和50MHz的时钟(我认为我不能在此论坛上附加文件,我只是将名为"test.csv "的文件的内容粘贴在虚线下面, 它是一个包含128行的文件,每行对应一个数据点)。 在HSDC Pro软件中,我将时钟设置为50m,将DAC选项设置为2的补码(不要问我为什么。 该软件似乎在扩展/位转移东西-我不在乎。 这有效)。

    使用这些设置时,DAC输出为10 mA p-p三角形波(我在DAC输出处有模拟信号调节,在此处并不重要)。

    期待设计团队的发言。 另外,如果您有不同版本的HSDC软件,并且您可以获得同步输出,请告诉我。 我可以降级到以前的版本。

    Naresh

    -----------

    0
    512
    1024个
    1536.
    2048
    2560.
    3072.
    3584.
    4096个
    4608
    5120
    5632.
    6144.
    6656
    7168
    7680
    8192.
    8704
    9216.
    9728
    1.024万
    1.0752万
    1.1264万
    1.1776万
    1.2288万
    1.28万
    1.3312万.
    1.3824万
    1.4336万.
    1.4848万
    1.536万
    1.5872万
    1.6384万
    1.6896万
    1.7408万.
    1.792万
    1.8432万
    1.8944万
    1.9456万年
    1968年
    2.048万
    2.0992万年
    2.1504万.
    2.2016万
    2.2528万.
    2.304万.
    2.3552万.
    2.4064万
    2.4576万
    2.5088万
    2.56万
    2.6112万
    2.6624万
    2.7136万.
    2.7648万.
    2.816万
    2.8672万.
    2.9184万.
    2.9696万
    3.0208万.
    3.072万
    3.1232万.
    3.1744万.
    3.2256万
    3.2768万
    3.2256万
    3.1744万.
    3.1232万.
    3.072万
    3.0208万.
    2.9696万
    2.9184万.
    2.8672万.
    2.816万
    2.7648万.
    2.7136万.
    2.6624万
    2.6112万
    2.56万
    2.5088万
    2.4576万
    2.4064万
    2.3552万.
    2.304万.
    2.2528万.
    2.2016万
    2.1504万.
    2.0992万年
    2.048万
    1968年
    1.9456万年
    1.8944万
    1.8432万
    1.792万
    1.7408万.
    1.6896万
    1.6384万
    1.5872万
    1.536万
    1.4848万
    1.4336万.
    1.3824万
    1.3312万.
    1.28万
    1.2288万
    1.1776万
    1.1264万
    1.0752万
    1.024万
    9728
    9216.
    8704
    8192.
    7680
    7168
    6656
    6144.
    5632.
    5120
    4608
    4096个
    3584.
    3072.
    2560.
    2048
    1536.
    1024个
    512

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    设计团队已通知我 ,每次循环启动的脉冲都发送到TSW1400 DAC LVDS固件中的SMA (J17),但 使用DAC CMOS固件时(从他之前的帖子)不会发送。   

     

     他们认为此脉冲 似乎发送到PIN_33 (CMOS_port0_16)和PIN_79 (CMOS_port1_17)的CMOS报头 ,但尚未测试。

     

    此致,

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    谢谢。 快速检查后,我可以确认这两个针脚上存在同步脉冲。 这对我来说已经足够好了,我会跳线/焊接到这些引脚上,并获得我的触发器。 我建议在将来的固件升级中将此脉冲发送到同步输出之一。

    此致,

    Naresh